This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082ID RZoom 函数的定义

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082H, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1611184/tl082-tl082id-rdefinition-of-the-zoom-function

器件型号: TL082

产品型号:TL082IDR。 输入端使用 RC 电路进行两次滤波、并连接到同相输入端子。 经负反馈放大后输出两次、最大输出波形电压高达 5.02V、最小电压为 1.53V。 您能否检查这个大范围偏差是否正常? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图、并指定电源电压和输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、  

    正如 Clemens 所说、查看原理图以及电源电压和输入电压范围会很有帮助。 我们很乐意提供指导。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      该电路如下所示:输入 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、  

    我不完全理解原理图、因为提供了两幅图像。 缺少元件值、我不确定它们是否应该连接在一起。 为了便于理解该问题、您能否下载我们的免费 Tina TI 仿真器并修改仿真电路、然后发回给我回复?  

    您正在创建哪种类型的过滤器? 我们有一个滤波器工具、该工具还可帮助您选择设计和元件值。  

    webench.ti.com/.../filter-type

    要运行 Tina 仿真、您可以通过以下链接免费下载 Tina TI:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    用于修改的 TINA TI 文件: e2e.ti.com/.../TL07XH_5F00_TL08XH_5F00_TINA_5F00_REF.TSC

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅完整的电路图。 输入 5V 电压。 测得的输出信号振幅大于最大输出电压的摆幅范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、  

    如果电源为+/–5V、则输入信号需要遵守输入线性共模电压范围、通常为 Vee+3V 和 Vcc。  对于旧器件、线性输出摆幅在电源轨内约为 1.5V 至 3V。 全新 TL082H 具有改进的规格、更接近电源轨、具有更宽的输入共模范围。 输出绝不应超过任何运算放大器上的电源电压、因为它在输出级晶体管的 VDS 内受到限制。 电路外部是否可能有其他因素将输出拉至超出电源轨?

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    您能否提供 TL082 最新升级版本的具体参数? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、  

    我在 E2E 上向您发送了朋友的申请。 然后、我们可以通过私人消息传递功能进行讨论。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无响应。 在哪里可以查看它? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、  

    朋友请求通知可能位于右上角的其中一个图标中。 请参阅下面的图像示例。 有通知和聊天气泡。  

    此致  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有答复。 您能否在此处查看 TL082IDR 的功能变化? 这是影响此应用输出的部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、  

    请通过单击我的姓名并使用连接功能向我发送朋友请求。 我已经向您发送了一个朋友请求。 如果这不起作用、我可以向您发送电子邮件。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以通过电子邮件联系吗? 我的电子邮件地址是 gary@pcbachn.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我已经向您发送了一封电子邮件。  

    此致、  

    Chris Featherstone