This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:TIDU535 确认

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630703/opa320-tidu535-confirmation

器件型号: OPA320

大家好!

 TIDU535 的第 2 节第 3 段规定、文档中的光电二极管在光导模式下运行。 不过、根据图 2 至图 5、全部显示光电二极管处于光伏模式、此时其阳极对地短路。 在我看来、光导模式需要对光电二极管的阳极进行反向偏置。

那么、这是文档中的错误、还是我对光电二极管模式的理解不完整?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据上面所示的定义、假设您参考以下电路、您可以正确地说它们在光伏模式下运行、这很可能是由于疏忽造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。