This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4150:THS4150 的 Tina TI 仿真模式

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630709/ths4150-tina-ti-simulation-mode-for-ths4150

器件型号: THS4150

尊敬的技术支持团队:

是否为 THS4150 提供了 TINA TI 仿真模式?

我在 TI.com 上找不到。

THS4150 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

我想验证打开电源时的行为。
例如、当电压发生器连接到电源引脚 且电压从 0V 斜升时、是否可以模拟放大器输出?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、

    TI.com 上未提供该模型、但它位于 TINA TI 内部。  

    在 Spice Macros 选项卡中、您可以点击全差分放大器。  

    在这里、您可以滚动到 THS4150 以进行放置。  

    您可以由此模拟电源斜升行为。

    谢谢、

    Evan