This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:INA129U MSL 和标识查询

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1631699/ina129-ina129u-msl-and-marking-inquiry

器件型号: INA129

查询 MSL 等级和器件标识。 物理部分与数据表不匹配。

标记规格:INA 129U S

实际:INA 129U K

 

MSL 规范:MSL3

实际标签表示:MSL2

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preeyaphon:

    感谢使用 E2E! MSL 等级因组装地点而异。 标签上的 MSL 规格 正确、数据表值始终是最坏情况下的值。

    关于标识差异、数据表实际上有点误导、因为数据表中的“S"是“是 另一个实际表示 组装地点的字母的占位符。 器件上的标记正确。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Taylor Allan