This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:在引脚范围中

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1626357/amc1351-in-pins-range

器件型号: AMC1351

尊敬的团队:

IN 引脚的输入范围是多少? 考虑 VDD1 为 3.3V。

为什么数据表中的最大值为 15V? 是错误吗? 谢谢。

a20942f2-0844-446d-afcc-931c060e80db.png

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    15V 是绝对最大额定值。  有关器件的正常使用、请参阅建议运行条件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis。  

    这是绝对最大规格。  

    超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。 绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用、器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命

    有关建议运行条件 V_FSR、请参阅下一节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander、Saleh:

    感谢您的迅速答复,很好的注意。

    因此、如果客户使用 3.3V 作为 VDD1、模拟输入引脚的范围为 0~3.3V、对吗?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    对于 VDD1 范围为 3V 至 5.5V、器件的满量程输入范围为–0.25 至 5V。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleh:

    感谢您的答复。

    我是否可以进一步询问为什么此器件输入可能超过电源电压? 这个内部运算放大器是否饱和?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD1 的电源电压范围为 3V 至 5.5V。 使用 3.3V 电源时、IN 引脚的输入范围是多少? 还是它可以在 0-5V 范围内正常运行? 请说明并提供相关测试数据。

    另外、我想知道 IN 引脚输入电压是大于 5V、是否会出现正向饱和、还是仍能正常工作(以 6V 输入为例、输出是 6V*0.4=2.4V 还是 5V*0.4=2.0V)? 请提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis/Kolt:

    由于器件的内部结构、内部运算放大器输入端看不到 INP 引脚上的电压。  它由运算放大器的电阻器网络进行分压。

    一旦 INP 引脚超过满量程电压 (VFSR)、输出仍将发生变化、但会导致性能下降和非线性更高、尤其是在削波电压 (Vclipping) 附近。  一旦您将输入增加至超过削波电压 (Vclipping)、输出将被削波。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleh:

    很抱歉再次出现问题、我在这里有一个简短的问题:

    根据 BD、内部放大器+IN 应该与 GND1 相同、那么我是否可以 通过计算 INP 的理论范围(Vout 的范围/0.4 增益)? 如果使用 3.3V VDD1、并且认为放大器为 RIRO、则 INP 的最大输入为 8.25V?  

    该图显示 Vin 线性范围为 6.25V、所以内部放大器不是 RIRO、对吧?

    BRS、

    Francis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我不确定内部放大器是否为 RIRO、但第一个内部放大器的输出与输出电压没有直接关系。  第一个放大器针对调制器反馈环路的输入进行缩放。  在调制器中、级模拟输入转换为 1 和 0 的位流、然后通过隔离栅发送。  在隔离栅的另一侧、位流通过滤波器、该滤波器将其转换回模拟信号。  如果您对 Δ — Σ 调制器器件的详细工作原理感兴趣、可以观看以下视频: 高精度实验室系列:模数转换器 (ADC)|德州仪器 TI.com

    、图中显示 Vin 线性范围为 6.25V

    在图中很难直观地判断非线性、但在某个大于 5V 的输入电压下(非常接近 Vclipping 边沿)、非线性会增加、然后输出削波。  发生这种情况的确切点会因器件和温度等条件而略有变化。   

    谢谢。