器件型号: AMC1351
尊敬的团队:
IN 引脚的输入范围是多少? 考虑 VDD1 为 3.3V。
为什么数据表中的最大值为 15V? 是错误吗? 谢谢。
![]()
BRS、
Francis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AMC1351
尊敬的团队:
IN 引脚的输入范围是多少? 考虑 VDD1 为 3.3V。
为什么数据表中的最大值为 15V? 是错误吗? 谢谢。
![]()
BRS、
Francis
尊敬的 Francis/Kolt:
由于器件的内部结构、内部运算放大器输入端看不到 INP 引脚上的电压。 它由运算放大器的电阻器网络进行分压。

一旦 INP 引脚超过满量程电压 (VFSR)、输出仍将发生变化、但会导致性能下降和非线性更高、尤其是在削波电压 (Vclipping) 附近。 一旦您将输入增加至超过削波电压 (Vclipping)、输出将被削波。

谢谢。
尊敬的 Saleh:
很抱歉再次出现问题、我在这里有一个简短的问题:
根据 BD、内部放大器+IN 应该与 GND1 相同、那么我是否可以 通过计算 INP 的理论范围(Vout 的范围/0.4 增益)? 如果使用 3.3V VDD1、并且认为放大器为 RIRO、则 INP 的最大输入为 8.25V?
该图显示 Vin 线性范围为 6.25V、所以内部放大器不是 RIRO、对吧?
BRS、
Francis
尊敬的 Francis:
我不确定内部放大器是否为 RIRO、但第一个内部放大器的输出与输出电压没有直接关系。 第一个放大器针对调制器反馈环路的输入进行缩放。 在调制器中、级模拟输入转换为 1 和 0 的位流、然后通过隔离栅发送。 在隔离栅的另一侧、位流通过滤波器、该滤波器将其转换回模拟信号。 如果您对 Δ — Σ 调制器器件的详细工作原理感兴趣、可以观看以下视频: 高精度实验室系列:模数转换器 (ADC)|德州仪器 TI.com
、图中显示 Vin 线性范围为 6.25V
在图中很难直观地判断非线性、但在某个大于 5V 的输入电压下(非常接近 Vclipping 边沿)、非线性会增加、然后输出削波。 发生这种情况的确切点会因器件和温度等条件而略有变化。
谢谢。