Other Parts Discussed in Thread: TL026, LMH6505
器件型号: TL026
主题中讨论的其他器件: LMH6505
您好、
我是来自班加罗尔霍尼韦尔的 Hari。 我正在为当前设计寻找 ML1350 器件的 AGC 块替代产品。 您是否可以建议任何应在 4MHz 频段到 10MHz 之间运行且增益应为 60dB 的器件(如 ML1350)? 我从 TI 产品中找到了 TLl026、但增益接近 38dB、与 ML1350 增益相比、增益非常小。 此外、在我的设计中、我使用 ML1350 进行调制、例如在提供 AGC 电压的同时在引脚 5 的 AGC 输入端馈送 1KHz 音调。 也可以为 TL026 提供相同的配置(在引脚 2 上馈送 1KHz 音调)。 请告知我们、提前感谢您的帮助。
此致、
Hari