This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】INA240:INA240 原理图和设计建议是什么?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1632192/faq-ina240-what-are-the-ina240-schematic-and-design-recommendations

器件型号: INA240

INA240 应使用多大尺寸的电阻器?

是否可以使用分压器来驱动 INA240 的基准输入?

为什么 INA240 的输出与测得的电流相比似乎失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi、  

    INA240 应使用何种尺寸的电阻器?

    INA240 的输入结构独特、可在低至–4V 的共模电压下工作、并实现高瞬态共模电压抑制。 这种独特的输入结构具有一些影响、设计人员在选择电阻值时应牢记这些影响。

    INA240 的输入偏置电流可以在约–20µA 至 220µ μ A 之间变化、具体取决于共模电压和施加在输入偏置引脚上的差分电压:

     

    当负载和电源断开且输入引脚保持悬空时、输入偏置电流往往会导致输入端的浮动电压稳定在高于接地电平几伏的电压(图 7-14 中的输入偏置电流为零)。 该浮动电压是使输入保持未驱动状态的正常效果、会导致输出悬空。 再次施加输入电压后、这不会影响输出电压。

    在 INA240 的输入引脚上添加输入滤波器不是实现精确测量所必需的、因此不建议这样做、因为流经滤波电阻器(上面图 9-1 中的 RS) 的)的输入偏置电流会在测量的电压中产生误差:

    如果需要类似这样的滤波器、则串联电阻应保持等于或小于 10Ω、以保持低误差。 该误差将显示为增益误差、可以使用数据表中的公式 (1) 和 (2) 大致预测:

    是否可以使用分压器来驱动 INA240 的基准输入?

    不建议采用此配置、因为驱动基准所需的电流会导致分压器偏置、从而产生电压误差。 如果使用差分 ADC 来测量器件的输出电压、它可以直接测量分压器上的实际电压来补偿这种误差、如 INA240 数据表图 8-8 所示:

    有关分压器对 INA240 精度影响的扩展分析、请查阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sboa551/sboa551.pdf

    为什么 INA240 的输出与测得的电流相比似乎失真?

    如果被测电流的频率分量高于 100kHz、则 INA240 的输出可能会开始根据数据表中的图 8-1 显示失真:

    如果这种失真在应用中成为问题、建议的替换器件是更高带宽的 INA296、INA241、INA79x 或 INA75x 器件。

    有关 INA240 带宽规格的更多信息、请参阅 此相关常见问题解答页面。

    输入引脚上的共模尖峰也会导致 INA240 的输出信号响应微小、如 INA240 数据表的图 7-21 所示: