This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211-HT:OPA211 的参数测试

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630640/opa211-ht-parameter-testing-of-opa211

器件型号: OPA211-HT
主题中讨论的其他器件: OPA211

您好、

在随附的文件中、为什么计算中不考虑 OPA211 第二个运算放大器的 IB 和 Vos? ThanksDoc50.docx 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nader:

    您能分享一下这个电路的现状吗? 我对此不太熟悉、但我不确定第 2 个放大器的 Vos 为何不会成为输出端电压值的一个因素。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 高精度实验室系列中看到了这一点: 运算放大器| TI.com、Vos 和 Ib 规格视频  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nader:

    是的、输出还考虑了由于第二个放大器而产生的 Vos 和 IB 误差。 视频中有一节介绍了数学方法、其中将 Vos 和 Ib 误差乘以两级增益这一事实考虑到了这一点。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的支持。 我再次检查了计算器、没有看到两个运算放大器的 VOS 和 IB 被考虑在内。 正确的校准应为:

    运算放大器 1 导致的错误:(VOS + VIB)* G1*G2  

    运算放大器 2 导致的错误:(VOS + VIB)*G2  

    总误差: (VOS + VIB)* G1 * G2 +(VOS + VIB)* G2  

    如果我错了、请纠正我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我还有另一个问题、更紧迫的问题。  

    我购买了 OPA211SHJK 和 OPA2333SHJK。 IC 嵌入到白色塑料框架中。 如何小心地从塑料框架卸下 IC? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nader:

    正确我不确定它们是否仅指第一级、但由于第二级的原因、输出也应该存在误差。 您的公式正确。 关于您的第二个问题、我不确定您到底在问什么。 您是指如何安全地处理我们的某个器件吗? 或者包装本身是否难以打开?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    非常感谢您的答复。  

    1.关于测试 VOS & IB、您能否找出视频公式是否不正确、以及是否可以提供正确的公式? 谢谢

    2.对于我的第二个问题,我附上了(下面)一个塑料“支架“的快照,它持有 IC。 我不确定如何从“支架“中移除 IC。 您能否提供分离/移除说明? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nader:

    您使用的公式正确。 关于您的第二个问题、您应该能够通过按压外壳来弹出 IC、因为会弹出一个塑料片、将设备固定到位。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 谢谢你。