This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1H94-SP:对输入基准电压的影响

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1H94-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1633190/ina1h94-sp-impact-on-input-reference-voltage

器件型号: INA1H94-SP

你好。 团队、

我们将从基准器件向 INA1H94-SP Vref 引脚施加 2V 的基准电压。
如果差分输入波动很大、它是否会以任何方式影响施加的基准电压? (我们的豹电压范围=–56V 至 86V)
参考器件的输出与 INA1H94-SP 的 Vref 引脚之间是否需要保护电路?
请告诉我。

谢谢。此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-San:

    您是否能够 让我们知道您正在使用的基准器件? 2V 电压应用于哪个基准引脚? 在 24V 的最大电源电压限制下、如果 2V 仅在其中一个基准上、则器件的输出将无法线性运行。  此处显示了该器件的总体传递函数和输入限制(对于+/–9V Vs):

    如果差分输入波动很大、它是否会以任何方式影响施加的基准电压? (我们的豹电压范围=–56V 至 86V)
    [/报价]

    这是指共模工作范围吗? 如果是这样、那么它唯一会影响的是从基准器件输出多少电流。 下面的仿真显示了从–56V 到 86V 的共模瞬态将如何影响基准器件的输出电流。 即使共模扫描量很大、输出电流范围也介于 140uA 至–215uA 之间、您的基准很可能能够输出这些电流。 在下面的设置中、我向 REFA 添加了 100mV 基准电压、因为这会导致输出中出现 2V 的失调电压。 请告诉我以下设置是否与您的设置不同。

    在基准器件和基准引脚之间不需要隔离、应该尝试使基准输出和基准引脚之间的连接的阻抗尽可能低。

    此致、

    Taylor Allan