This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2917-N:继二月与阿什利·金的通信之后

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1631952/lm2917-n-continued-from-feb-correspondence-with-ashley-king

器件型号: LM2917-N

你(们)好

 

经过重新审查,我们开始怀疑。 -如果比较器是“过零“,并且输入信号从 12V 高电压变为几十毫伏的低电压(或恰好为 0 )-比较器如何在我分享的电路中触发?

 

我们想知道的是、采用交流耦合方式时、输入是理想的选择。

 

我在图 4 (b) 和 (c) 的第 5 页以及上面的输入接口文本中提到了应用手册 — 这似乎是我们需要做的事情。

 

您能否确认这种情况、我们需要将电阻器交流耦合和交流电阻器连接到 GND?

电阻值是否有任何限制?
我们当时认为 100nF 系列和 100k 至 GND(所需的最小频率为>100Hz)

谢谢
Pinhas

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pinhas、  

    是的、您是对的、对于比较器过零触发器、输入信号需要确保通过交流耦合或将阈值电压偏置电压更改为电路 (d) 中所示的较高值来超过阈值。  

    对于电路实现、这两种方法都是可以接受的、具体取决于要向电路中添加哪些元件并围绕哪个阈值电压进行设计。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 — 这解决了问题。