This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:电压跟随电流放大器

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547, OPA598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1632480/opa547-voltage-following-current-amplifier

器件型号: OPA547
主题: OPA598 中讨论的其他器件

我有 OPA547T OPAMP 与我一起,我想将其用于:

 将驱动信号源从 4mA 增加到 50mA 的解决方案(分辨率步长为 0.01)。 因此、除了在 50mA 中、输出信号应该与输入信号电压相同。

输入信号:[0 –10V]、4mA  

所需输出信号:[0-10V]线性、50mA  

基本上是电流放大到 50mA 的线性电压。

 

此外、我还可以使用 12V 外部电源。

 

请提供连接详细信息、以便使用 OPA547T 实现我的目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用此模块我是否能够获得 10mV 的电压分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    很抱歉延迟、此主题未正确分配到错误的组。  

    该设计实际上是一个缓冲放大器。  

    OPA547 是一款出色的器件、但我们需要关注+12V 电源和 10V 输入下的共模范围:

    除此之外、我们需要关注 OPA547 的有限输出摆幅:

    我建议对 OPA598 使用此类设置来实现您所需的设计目标(假设输入可以驱动分压器的阻抗)

    此采用 OPA598 的设计将更适合实现您列出的精度要求。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经购买了  OPA547。 现在不是 12V 电源,如果我可以提供+12V 和–12V 电源;这可以帮助 0 –10V 线性电压与 10mV 的分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    是的、+12V 电源将解决输出摆幅的问题、但您仍需要在前端使用分压器、就像我在上述仿真中所做的那样。 在+12V 电源轨上、对于该 OPA、Vcm 不能超过 9V。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    我不是很清楚为什么你打算在输入端有一个分压器. 另外、当分压器的输入输出电压呈线性时、我们无法获得仿真器提供的确切电压是否正确? 请帮助我理解这一点 ,我们也在使用这个模块来执行电流放大,因为模拟器只能提供 4 毫安,现在与分压器在输入再次电流下降发生吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使分压器的输入阻抗能够尽可能降低损耗。  

    帮助我理解。 输入将是电压、不过最大输出电流为 4mA、对吧? 输出也将是电压、但现在具有驱动 50mA 的能力、对吧?  

    如果您可以确认该电路的运行情况、我将为您设计新的原理图和仿真。  

    谢谢!

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    您的理解是正确的。

     输入将为电压、但最大输出电流为 4mA、// 是的

    输出也将是电压、但现在具有驱动 50mA 的能力 是的

    此外、电压范围为 0 - 10 V、输入侧的变化为 10mV 应反映在输出端。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    感谢您确认我对电路的理解。

    下面是一个可行的设计:

    输出摆幅将不会有问题:

    为了满足 VCM 要求、我在 IN+处放置一个分压器、并将增益调整为 2V/V、因此总增益为 1V/V  

    如果您需要、可以将电流限制设置为 100mA 等器件、以在出现短路情况时帮助保护负载

    此致、

    Jacob