This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9152-Q1:OPA 输入短路分析

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1633654/tlv9152-q1-opa-input-short-circuit-analysis

器件型号: TLV9152-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9152

尊敬的团队:

我想问一下、在异常输入条件下、TLV9152‑Q1 出现了异常行为。

OPA 输入 IN+和 IN−(引脚 5 和引脚 6)被故意短接在一起(故障注入/应力测试)。
这一条件被理解为超出正常工作条件。

 

观察到的行为
两个 TLV9152‑Q1 样片在相同测试条件下显示了不同的行为:
示例 A

IN+/ IN−短接:
OPA 输出/MCU I/O 保持逻辑低电平
由于 MCU 下拉‑Ω、行为符合预期。

示例 B
IN+/ IN−短接:
OPA 输出 (PIN7)/ MCU I/O 上拉至~3.3V (逻辑高电平)
因此、MCU 检测到 I/O 为高电平。

已执行验证
要排除 MCU 相关原因、请执行以下操作:
串联电阻 R26 被移除、从而将 OPA 与 MCU 断开。
结果:
两个样本显示出相同的 MCU 行为。
 MCU I/O 引脚在 MCU 上电‑期间短暂变为高电平 (~20ms)、然后由内部 100k 下拉‑拉至低电平。

这证实了:
MCU 复位/固件/内部拉电阻配置不是差异来源。
差异仅在连接 TLV9152‑Q1 输出时出现。

 

问题

为什么这两个样本表现出不同的行为?
这一差异是否是由‑输入短接时运算‑‑μ A 放大器输出电流的样本变化引起的、这种变化导致一个 MCU IO 被拉至 VIH(逻辑高电平)以上、而另一个 MCU IO 保持在 VIH(逻辑低电平)以下?

 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chia Chieh Lin、

    是的、样本之间的差异很可能是由引起的 差异。  当输入引脚短接在一起时、放大器的输入失调电压将导致引脚 7 上的输出摆动为高电平或低电平、具体取决于失调电压的极性。  

    如果您有任何问题、请告诉我Slight smile

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    此波形会移除 R26 并测量 MCU I/O 引脚 (CH1)。 MCU 唤醒时、I/O 引脚输出~20ms 脉冲。  

    这个波形会将 R26 放回并测量 MCU I/O 引脚 (CH1)、为什么波形与上面的 CH1 不同(~20ms 脉冲)?

    OPA 输出似乎被拉高至 3.3V。  

    当 I 更改 OPA 时、MCU I/O 引脚 (CH1) 不会上拉至 3.3V。  

    OPA 特性是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chia Chieh Lin、

    感谢您观看示波器捕获。 为了确保我理解、请确认我对图片的解释正确:

    1. 图 1 显示了 MCU 唤醒时的 MCU 引脚 (R26 被移除,运算放大器输出断开)
    2. 图 2 显示了 MCU 唤醒时的 MCU 引脚 (R26 已填充、连接运算放大器输出、 放大器 A )
    3. 图 3 显示了 MCU 唤醒时的 MCU 引脚 (R26 已填充、连接运算放大器输出、 放大器 B )

    请阐明以下有关测试设置的详细信息:

    1. 运算放大器 (VDDA) 的电源电压是多少?  
    2.  在整个测试期间是否启用运算放大器电源?
    3. 输入端 在所有 3 次测量中、在引脚 5 和引脚 6 处短接在一起 ?  
    4. 测试过程中是否连接了分流电阻器? 如果是、分流电阻器的值是多少?
    5. 除 R26 外、 是装配原理图中所示所有元件的电路 在测试过程中?
    6. 是否已填充齐纳二极管? 如果是、器件型号是什么?
    7. 什么是 VBAT?
    8. 在第一个图像中、什么是通道 4(绿色)测量?

    后续步骤:

    在移除 R26(MCU 未连接)且引脚 5 和 6 短接在一起的情况下、放大器 A 和 B(引脚 7)的输出是否都保持在~0V?  

    此致、

    Alex Curtis