This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:LMH13000 未解释的行为

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630658/lmh13000-lmh13000-unexplained-behavior

器件型号: LMH13000

尊敬的 TI 工程师:

我最近遇到了几个问题、涉及采用 3 种不同电路板的 TI 器件

  1. LMH13000 评估板
  2. LMH13000 定制板
  3. LMH13000 产品板

我使用 OSRAM SPL90T03 激光二极管 (905nm) 进行激光雷达开发

 故障特征 1。

 芯片从 PVDD 3.3(当前 18mA) 上)上电  

 在 4mA 上启用偏置模式

 通过 IOUT 焊盘 3mA 常数测量的电流。

但是、当 I 在 EN 和 EP 上发送 LVDS 信号时、不会在 IOUT 上切换电流。 100kHz、10ns 脉冲。

即使 移除激光二极管、也要通过焊接短接阴极和阳极、并仅测量瞬态电流。 但不会出现任何瞬态电流。 EP 和 EN 为 LVDS 信号。  约为 0V 至 2V、约为 1V、由 Rigol DG5352 Pro 生成。 通过 EP 和 EN 处的示波器进行验证、具有 1M 个示波器阻抗。

故障症状:

  1.  大多数情况下、激光二极管在几天后在阳极和阴极上短接
  2.  一些 LMH13000 损坏的芯片显示 PVDD 和 IOUT 焊盘之间短路
  3. 一个故障情况、 评估板上来自 3.3V AVDD/PVDD 的电流为 0、来自 IOUT 电源的电流为 0
  4. 一个故障情况 是 19mA 电流来自 3.3V、但来自定制电路板上 IOUT 的电流为 0。 缓冲器使用 500pF 和 5 Ω。

 MODE 高电流模式。 PD= 0。 所有情况下均仔细测量接地焊盘和所有其他引脚之间的 ESD 二极管。 它们存在。  

因此、怀疑它是否是 ESD 损坏。 是否有可能在上电期间会产生一些噪声、而不会开启芯片。

芯片最近是否有任何变化。 这主要发生在最近的大量芯片上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rset 上的电压=510mV (Vset 500mV)。 RSET= 21K。  VSET 和 RSET 是否在芯片内部短接?  

    Rbias 也为 540mV。 它会在我们更新 Vset 时保留在那里、正如预期的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapan:

    否、VSET 和 RSET 在芯片内部不会短。

    一个问题是、激光二极管阳极的 VLD 电压是多少? 您是否捕获了激光脉冲时的电流波形图。 您能把它分享为吗? 是否使用 TI 的 LMH13000 评估板进行这些测试? 如果是、请与我们分享您在测试电路板上所做的所有更改。 如果您使用的是不同的电路板、请共享定制电路板的原理图。

    我现在想强调的一个潜在问题是、您正在以 0.1%的最大占空比额定值运行激光。 这可能会导致长期的可靠性问题、也可能是几天后发生故障的原因。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anat、VLD=15V。

     是、工作时的电流波形正确。

    附加参数是最大电流脉冲。 我们测量电阻器两端的压降。 较低的 2 个是 LVDS 脉冲。 上面的 波形是电阻器之后的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapan:

    我将与您建立电话、详细讨论此问题、帮助加快调试速度。

    此致
    Anant