This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704:LMP7704 裸片

Guru**** 2946360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP, LMP7704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1633049/lmp7704-lmp7704-die

器件型号: LMP7704

您好、

我想知道 LMP7704 和 LMP7704-SP 是否使用了同一芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikayla:  

    LMP7704-SP 似乎基于 LMP7704 中使用的同一基础芯片、但即使它们共用相同的芯片、航天级器件的生产流程与商业级版本有很大不同。 更多详细信息、请参阅 TI 航天产品指南。 同样、LMP7704-SP 的工程评估模型和完全合格版本之间也存在差异:

    TI“ url="">e2e.ti.com/.../lmp7704-sp-part-number-confusion"]TI 工程“ 工程评估“评估(/EM 和-MPR)模型仅用于工程评估。 当使用 与完全合格和经过处理的航天级产品(QMLV 或附加了后缀-MLS 的产品)相同的芯片时、它们 按非合规流程进行处理(例如,未老化处理)、并且仅在+25°C 的额定温度下进行了测试。 这些器件不适用于 鉴定、量产、辐射测试或飞行。 工程模型未指定在–55°C  至+125°C 的整个军用规定温度范围内或使用寿命内的性能。 有关工程模型的更多信息、 请参阅“TI 工程评估单元与 MIL-PRF-38535 QML V 类处理 “应用报告。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Alex Curtis