This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:查询 TLC272CPWR 的输入保护电路

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1631786/tlc272-inquiry-regarding-input-protection-circuit-of-tlc272cpwr

器件型号: TLC272

您好的团队、

使用的器件 TLC272CPWR ‑生产产品中使用。
在下面所示的电路配置中、使用 TLC272C;但是、在中发现了问题 当主电源关闭时、连接到输出端的备用电池的放电速度快于预期

image.png

‑连接到 V+的 100k Ω 电阻 、则不再出现此问题。 基于此行为、我们怀疑 A 漏电流(估计约为 10µA) 电流沿红线所示的路径在 TLC272 内部流动。

漏电现象是 在几年前制造的旧电路板上未观察到

因此、请您确认以下几点:

  • 启动 TLC272C 包括任何 内部保护器件 、例如红色表示的(例如输入/输出保护结构)?
  • 有一个 PCN 与 RFAB 变更相关 在增长。 在那一刻,我就决定好了 制造工艺变更 和是任何的 添加或修改的保护器件或类似结构
  • 如果有 任何其他可能的解释或机制 这可能导致这种行为、我们非常感谢您的见解。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohhei:

    请查看下面的回答。

    如果有 任何其他可能的解释或机制 这可能导致这种行为、我们非常感谢您的见解。

    这可能是问题的根源。 减小您看到的漏电流的一种建议是、如果可能、将 V+上的输入电阻器减小为 10kΩ 的十分之一。 如果这样无法解决漏电流、请告知我、我们将讨论进一步的解决方案。  

    有关为何为该器件更新 ESD 单元的更多详细信息、请参阅应用手册 ESD 运算放大器中的第 6.1 节

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cariee-San:

    感谢您分享有关内部 ESD 保护器件的信息以及您提出的对策。

    我们还有两个问题、如果您能确认以下几点、我们将不胜感激。

    •是否可以共享内部块/结构图 更改之前更改 效果呢?
    •这些更新仅限于 电源侧的 ESD 保护单元 或是一个 从运算放大器同相输入 (+IN) 到 VDD 引脚的二极管 还新增了吗?

    我们观察到、当在没有电压提供给 VDD 的情况下向+IN 引脚施加 3.0V 信号时、是否存在电流会因 IC 顶部标识而异。
    根据这种行为、我们怀疑修订版本中可能添加了从+IN 引脚到 VDD 引脚的二极管(标记为“4x?“) 与之前的版本(标记为“3x")“)相比、在这种情况下可能会导致电流流动。

    请查找上面随附的 IC 顶部标记图像以供您参考。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei,

    旧版本使用 边沿触发的 ESD 结构。  这种结构将有一个二极管接地、但没有二极管连接到正电源。  这种 ESD 结构依赖于击穿来防止 ESD。  对于这种结构、如果在未连接电源的情况下施加正输入电压、则由于 ESD 结构关闭、输入泄漏会很低。  只有当输入信号超过 ESD 结构击穿电压或 施加负输入信号时、输入电流才会变为高电平。   请参阅 https://www.ti.com/lit/an/spva018/spva018.pdf 第 3.3.2 节。

    正如 Carrie 在她的答复中所显示的那样,新芯片在正负电源上使用了传统的 ESD 二极管(也见上面文档中的图 3-1 )。

    您可以使用带二极管校验器的 DMM 来查看输入端与正电源之间是否连接了二极管、从而轻松测试旧版本与新版本。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art-San、

    感谢您的支持。

    我们知道、使用数字万用表进行二极管检查可以区分批次。
    但是、是否很难根据顶部标记来确定批次?
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以查找单个器件、但此器件因其尺寸而缩短了顶部符号差异。 这意味着我们需要特定的批次才能轻松查找。 该器件的前两个数字分别表示年和月、因此 44 对应于 2024 年 4 月。 遗憾的是、我们当时同时创建了 DFAB 和 RFAB 材料、因此芯片可能来自任一家工厂。 2025 年、只创建了 RFAB 材料。 因此、客户可以通过查看第一个编号来了解是否是 RFAB 材料。 如果是 5 或 6、则为 RFAB 材料。

    如果 您的客户拥有特定批次的发货信息、他们可以查看行(下图中为 20L)。 PCN 之后器件的 CSO 是 RFB。  具体请参阅  本文档以获取有关识别批次代码的完整文档。

    此致、艺术