This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128-HT:INA128-HT 数据表中的长期稳定性参数

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1634780/ina128-ht-long-term-stability-parameter-in-the-datasheet-of-ina128-ht

器件型号: INA128-HT

您好、

我对 INA128-HT 数据表中电气特性的“长期稳定性“有一些疑问。

数据表电气特性部分中的长期稳定性指标的具体含义是什么? µV、±此指示器标记的典型值为±1±3/G μ V/mo、是否意味着在典型条件下工作一个月后、INA128-HT 芯片的输出失调电压仅变化±1 µV 3/G μ V? 或者、该指标的价值是在什么条件下通过测试获得的、有多少样本大小?

谢谢! 期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenqi:

    请允许我澄清一下。  

    这是否意味着在典型条件下工作一个月后、INA128-HT 芯片的输出失调电压仅变化 µV 1±3/G±?

    执行一些操作。 这实际上是以输入为基准的失调电压的长期稳定性漂移。  ±、运行 1 个月后、该器件的典型漂移为 1 µV 3/G μ V。

    我们有一个视频详细介绍了长期稳定性: Engineer It — 了解运算放大器的长期稳定性| Vídeo |德州仪器 TI.com

    或者、这一指标的值是在什么条件下通过测试获得的、有多少样本大小?

    它可能是在典型条件下进行测试的。 至于样本大小、没有这个数字。 您想知道样品大小有什么特殊原因吗?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看相关信息后、我还有一个关于“典型测试条件“的问题。 例如、在 INA128-HT 数据表中、长期稳定性指示器的典型测试条件为 25℃、即高温和低温?  与此 µV 对应的温度是多少、例如“1±3/G‘±

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenqi:

    长期稳定性的测试条件标记为温度范围、而不仅仅是 25°C。  

    此致、

    Robert Clifton