This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:REF1 和 REF2 的 OPAMP 缓冲器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1633291/ina241b-opamp-buffer-for-ref1-and-ref2

器件型号: INA241B

您好:  

我们正在使用 INA241B 进行设计、并具有使用运算放大器来缓冲该输入的问题。

看起来这似乎没有必要、但我找到了另一篇讨论运算放大器更高精度的文章。

您能否就我们可以预测的最佳配置和错误进行沟通?

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:
    感谢您提问并使用 E2E 论坛。 由于美国假期、我们目前不在办公室。 从 6 月 4 日开始、我们返回时会有人回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    感谢您发送编修。  

    简短答案: 信号输入端 (IN+/IN-) 不需要缓冲器、但如果您使用电阻分压器来设置自定义基准电压、几乎肯定需要 REF 引脚上有缓冲器。 这可能是您找到的帖子所指的内容。

    信号输入 (IN+/IN-):无需缓冲器

    INA241B 旨在直接连接到分流电阻器[1]。 其最小 120dB 的 CMRR [1]可以原生处理高共模电压、无需对检测输入进行缓冲或不建议进行缓冲。 一个重要注意事项: 避免在输入端添加 RC 滤波器。 元件因容差和温度漂移而不匹配可能会将 CMRR 从~100dB 降低至 40dB–60dB。 如果需要滤波、请将其放置在输出端[3]。

    REF 引脚:电阻分压器所需的缓冲器

    这就是精度问题的根源所在。 都是如此 不是高阻抗输入 —它们大约绘制 偏置电流的 35µA 通过连接到内部偏置电压的内部~Ω 606kΩ 电阻[2]。 如果您从电阻分压器驱动它们、该电流会给分压器带来负载、并使基准电压远离预期值。

    这不是理论上的。 实际案例证实了 A 13mV 压降 在 0.613V 基准((~Ω 8.33kΩ 的戴维南阻抗)上 — INA241B 之前的误差为~2%、甚至可以处理信号[2]。 TI 明确指出、不建议使用无缓冲电阻分压器进行单端输出、因为内部阻抗偏移会对器件性能规格产生不利影响[4]。

    修复: 在电阻分压器与 REF1 /REF2 引脚之间使用一个配置为电压跟随器的运算放大器、这完全如 INA241B 数据表的图 7-9 所示[1]。 运算放大器的低输出阻抗会吸收 REF 引脚偏置电流、而不会干扰基准电压。

    当您不需要缓冲器时: 如果 REF 引脚直接连接到 VS、GND 或专用的低阻抗精密基准 IC,则无需缓冲器 — 这些源可以灌入 35µA 而不会出现问题[5]。

    要预测的错误预算

    即使具有正确缓冲的基准、也要考虑 INA241B 的固有误差源:

    错误源

    典型值

    最大值

    增益误差 (25°C)

    ±0.02%

    ±0.1%

    增益误差(在整个温度范围内)

    ±0.15%

    增益误差漂移

    ±0.2ppm/°C

    ±5ppm/°C

    输入失调电压

    ±µV μ s

    ±µV μ s

    示例

    ±100nV/°C

    ±500nV/°C

    来源:INA241B 数据表[1]

    如果没有缓冲基准、REF 引脚负载会增加 固定失调电压误差 除了上述所有因素之外、该失调电压随分压器的戴维南阻抗而变化、因此很难校准掉。

    建议的配置汇总

    最坏情况

    需要缓冲器?

    REF 引脚→VS 或 GND

    X 否

    REF 引脚→精密基准 IC

    X 否

    REF 引脚→Ω 电阻分压器(单端输出)

    White check mark 是—电压跟随器

    IN+/IN-→分流电阻器

    X 否

    输入 RC 滤波器

    Warning️ 避免—请改用输出滤波器

    有几件事有助于进一步强化这一点:您是否在测量单向或双向电流(这决定了您是否需要 1/2 Vs 基准)? 您的目标基准电压和电源轨是多少? 此外、您是否有精密基准 IC、还是计划使用分频器? 如果您进行分压器选择、运算放大器的选择也很重要—您需要轨到轨输出功能和低失调电压、以避免在基准节点处引入新误差。

    引文

    1. INA241B 数据表 (SBOSA30D)
    2. E2E 论坛:INA241B 基准电压引脚的负载
    3. E2E 论坛:INA180 输入和输出滤波器
    4. INA241B 数据表 (SBOSA31D)、第 21 页
    5. E2E 论坛:INA241B REF1 和 REF2 电阻器阻值

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的信息。   您是否同意、如果 1.65V 在我们的系统中工作、并且精度为 0.15%、则我们可以使用内部 REF1 和 REF2 缓冲器、而无需添加运算放大器。

    谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、  

    感谢您的跟进。  

    我想说的是、如果您的误差目标在温度范围内为 0.15%、则可以在此配置中使用 INA241。

    我会尝试通过校准减少系统中的所有其他误差、尽量使误差保持在 0.15%以下。

    我会 专门 对 0A 输入电流输出条件(本例中为 VS/2±0.15%)执行一次性校准、以消除 25°C 的失调电压、并确保您拥有良好的旁路电容器方案。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe