This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:旋转变压器前端中的输入 SINUoid 生成、相移和同步

Guru**** 2927310 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1634335/alm2403-q1-input-sinuoid-generation-phase-shift-and-synchronization-in-resolver-front-end

器件型号: ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

Im 使用 ALM2403-Q1 来激励旋转变压器。  

Im 请参阅 SBOA504 了解实现。 图像。 image.png

问题 1:为什么我们为旋转变压器输入生成 spwm? 不仅如此 使用 DAC 生成 并馈送到 ALM2403、消除了对二阶滤波器的需求?

问题 2:我修改了上图中给出的确切模型的 ltspice 仿真、它在输出中引入了 56 度的大相移、所以 如何同步旋转变压器反馈 ADC 采样 有了 ALM2403 提供的这种移动输出吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narendra:

    1.通常选择 SPWM、因为并非所有设计人员都能在旋转变压器驱动应用中使用专用 DAC。 尽管 DAC 或 AWG 是生成模拟信号的首选方法、但它们通常需要 MCU 之外的另一个 IC、或者在 MCU 侧需要相对较高的数据处理。 DAC 将帮助消除一些滤波器网络。

    2.预计会有一些相移,因为多阶滤波器+无功旋转变压器负载自然会造成相位延迟。 您可以使用如下设计大幅改进此参数:

    e2e.ti.com/.../Sine-10kHz-ALM2403-.TSC

    请告诉我您对这个新仿真的看法。 您是否希望为旋转变压器驱动器完成任何参数?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的澄清! 您提供的文件不在 TINA 中打开,但在 LtSpice 中复制并签出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Narendra、

    Whoopsies 时、我的 TINA 版本设置不正确。  

    以下是 TINA-TI 版本、如果您想尝试仿真、请参阅。  

    e2e.ti.com/.../Sine-10kHz-ALM2403_5F00_V7.TSC

    谢谢、

    Jacob