This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A-Q1:内部电阻器&'值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1636838/ina241a-q1-internal-resistors-values

器件型号: INA241A-Q1

您好:

我的客户想了解 INA241A-Q1 的内部电阻器阻值。  请告诉我这些吗?  它们需要所有电阻器 (R1~R4、REF1 和 REF2) 的最小值/典型值/最大值。

image.png

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎山、  

    感谢您发送编修。  

    INA241A-Q1 数据表中未发布内部电阻 R1–R4、REF1 和 REF2 的特定欧姆值(最小值/典型值/最大值) [1][2][3]。

    这是集成式精密放大器(如 INA241A-Q1)的标准做法、内部电阻器网络在制造过程中会进行激光修整。 TI 描述网络的精度 匹配 而不是披露各个电阻值。

    数据表指定的内容

    可通过以下发布参数捕获内部电阻网络的性能:

    参数

    变体

    典型值

    最大值

    增益误差(版本 A)

    全部

    ±0.01%

    增益误差(版本 B)

    全部

    ±0.1%

    增益误差分布图

    INA241A4/A5-Q1

    ~–2.5m%至+2.5m%(在 25°C 条件下)

    基准分频器精度

    INA241A1/A2-Q1

    ±0.002%

    ±0.005%

    基准分频器精度

    INA241A3/A4/A5-Q1

    ±0.002%

    ±0.01%

    这些规格直接反映了 R1–R4 和 REF1 /REF2 [1][2][4]的匹配精度。

    我们可以提供的唯一其他信息是内部 RI2 和 RF2、分别是 50kΩ 和 125kΩ[5]。 我假设从 VREF 引脚到 VINP 是最坏情况下的 125kΩ、来确保外部基准电压具有足够的驱动强度。

    1. INA241A-Q1 数据表 — 第 1 页
    2. INA241A-Q1 数据表 — 第 7 页(电气规格)
    3. INA241A-Q1 数据表 — 第 24 页(功能图)
    4. INA241A-Q1 数据表 — 第 10 页(典型特性)
    5. 驱动电流检测放大器的电压基准引脚

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe-San、

    非常感谢您的详细解释。

    此致、

    川崎义和