This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:SPICE 模型错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635977/lm7171-spice-model-is-wrong

器件型号: LM7171

您好专家、

LM7171 的 Spice 模型错误。 该模拟器无法使用此模型运行。 您能修改一下仿真模型吗?

这是我发现的错误。

  1. SPICE 模型和数据表之间的引脚不匹配。

  

 

之前、SPICE 仿真器不会与该模型一起运行。 今天上午、我重新下载了该文件。 它可以运行仿真。 现在、主要问题是引脚和数据表之间不匹配。

可能还有一个问题、仿真的开环传递函数与数据表中显示的结果不匹配。

 

 

此致、

Weihao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Weihao:

    您是否可以重新附加图像。 我没有看到他们在我这边,所以很难知道你指的是什么问题。 我可以一边查看 AOL、看看仿真与数据表有何不同。

    此致、

    Ignacio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    图像附件如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weihao:

    感谢您提供图片。 我能够得到与您所附加的 AOL 图相似的结果。 当前模型中显示的结果源于此器件的旧版本、因为该器件是在较新的工艺上进行了重新设计。 该模型是以旧设计的性能捕获的。 这是一个需要重新设计的模型。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ignacio、

    目前、我们在一个工程中需要运算放大器。 但数据表中的信息是不够的。  也许还有两个关于数据表中 AOL 的问题。

    您是如何测量 AOL 的?  

    运算放大器是如何配置的?  

    谢谢!

    此致、

    Weihao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weihao:

    在仿真中捕获 Aol 与频率的关系。 这是在器件的开发阶段使用设计软件完成的。 运算放大器采用标准配置、设计人员使用仪表来获取此信息。 这与我们在电感器和电容器仿真中设置仿真的方式不同。

    此致、

    Ignacio