This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:有关 INA333AIDGKR 的问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1636525/ina333-question-about-ina333aidgkr

器件型号: INA333

您好:

客户在测试过程中发现放大因子固定在 2 倍、无法通过 RG 电阻进行调整。 根据设计、输出应为 10 倍。 请帮助检查并给出一些建议,谢谢!!!

D5D2F763@D558AA74.C271DE6900000000_recompress.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我认为问题是输入共模电压。 我使用模拟计算器工具、使用以下客户参数验证共模电压与输出电压之间的关系:

    可以在这里看到、共模电压超出了 INA333 的工作范围。 为了获得输出摆幅、他们可以将输入共模电压更改为 2.5V(或提供所需输出摆幅的其他电压)、并获得以下结果:  

    这在 4 –20mA 电流环路读卡器中可能很困难。 或者、它们可以使用+/–2.5V 的双电源轨并设置 Vref = 0V、以产生以下输出电压范围:  

    如果您有任何后续问题、请告诉我!  

    此致、

    Robert Clifton