This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:TL074IDR 的 ESD HBM 电压是多少? 1.5kV 或 2kV?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635561/tl074-what-is-the-esd-hbm-voltage-of-tl074idr-1-5kv-or-2kv

器件型号: TL074

您好、  

TL074IDR 的 ESD HBM 电压是多少? 在 TL07X 数据表(SLOS080W 版本)中、一个位置状态为 1.5kV、另外两个位置状态为 2kV。

ESD-TL074H.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    我们需要一些时间来研究这一点。 这是否与内部电子邮件不同?

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    编号 此问题来自客户(三晶电气)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    我们目前正在这里讨论差异并调查问题。 我们还需要几天时间才能作出回应。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    请更新结果 ASSP。

    客户 使用 TL074IDR 进行 ESD 测试后、所有 TL074IDR 都可通过 1.5kV HBM 测试、但 35 个 TL074IDR 中有 14 个在 2kV HBM 测试时失败。