This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115/116:失调电压与 DAC 输出之间的关系(当使用来自 MCU 的 DAC 时)、如 TIPD190 所示

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIPD190, DAC8551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637084/xtr115-xtr115-116-offset-voltage-vs-dac-output-when-using-dac-from-mcu-as-shown-in-tipd190

器件型号: XTR115
主题中讨论的其他器件: TIPD190DAC8551

我查看 TIPD190 中的参考原理图、其中显示了从 Vref 到 Iin 的 102.4k 电阻、用于生成 40uA 电流、以获得 4mA 基极输出。

它还展示了通过 25.6k 连接的 DAC 输出、为 Iin 产生 0 至 160uA 的电流、从而将剩余的 0 转换为 16mA。  所示的 DAC (DAC8551) 具有反馈输入。

在我的电路中、DAC 实际上不是 DAC8551、而是微控制器的 DAC 输出(无反馈输入)、我很难理解 MCU 的 DAC 输出(电流)如何“加到“失调电阻器产生的失调电流中。  

我也不清楚 Iin(来自 102.4k 失调电阻)处的电压如何不会干扰微控制器的 DAC 电路。  我缺少什么吗? xtr115_116.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Johannes、  

    欢迎您、感谢您在 e2e 上发帖。  

    您的系统是 2 线吗?  

    电压 DAC 输出电压、并在电阻器两端向 Iin 输送电流。  

    可以使用 VREF 引脚将其偏移以形成 40uA 偏移。  

    微控制器器件型号是什么? 根据板载 DAC 可输出的电流、可以决定电阻器生成所需的 0 至 160uA 电流、具体形式为:(DAC_CURRENT + VREF_OFFSET_CURRENT)* GAIN_100 = 4 至 20mA

    应用的目标是 4 到 20mA 吗?  

    如果您不是两线制、而是三线制、或者想要不同的电流输出、请告诉我、我可以帮您进行相关设计。  

    祝您一切顺利、
    Carolina