This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1H94-SP:内部电阻精度

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1H94-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1638168/ina1h94-sp-internal-resistance-accuracy

器件型号: INA1H94-SP

你好。 营销经理

 

请告诉我 INA1H94-SP 数据表中列出的内部电阻(19k Ω、20k Ω、380k Ω)的变化范围。

 

谢谢。此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-San:

    对于差分放大器、与绝对漂移相比、内部电阻器的比例漂移通常更为重要。 这是使用集成式差分放大器的优势、因为与分立式解决方案相比、内部电阻器的变化/漂移非常低。  

    如果需要关注的是增益比、则数据表中的增益误差规格提供的典型值和最大值为 FSR:

    您的用例是否需要了解绝对电阻的变化(例如向输入端添加外部电阻/滤波器)?

    此致、

    Taylor Allan