This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:是否可以在 3 线配置中使用 XTR116、或者是否可以在 2 线配置中使用 XTR200?

Guru**** 2892950 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR200, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635645/xtr116-is-it-possible-to-use-xtr116-in-3-wire-configuration-or-is-it-possible-to-use-the-xtr200-in-a-2-wire-configuration

器件型号: XTR116
主题中讨论的其他器件: XTR200DAC161S997

您对 2/3/4 线 4 –20mA 电流输出配置有何建议。

4 个具有 4 个–20mA 的输出

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 2 线电路中、变送器和测量电路的其余部分由环路供电。 (因此其最大电源电流必须小于 4mA。) 请注意、IRET 与环路中的最低电压不同、因此 IIN 电路必须悬空。

    在 3 线电路中、所有器件共享一个公共接地。

    要使用的配置取决于您可以如何为测量电路供电、以及是否可以进行低阻抗接地连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、  

    除了 Clemens 的评论外、有关 2/3/4 线配置的更多信息、请参阅以下 E2E 博客:  

    【常见问题解答】如何选择 4 –20mA 变送器? -放大器论坛 — 放大器- TI E2E 支持论坛

    【常见问题解答】什么是 2 线 4 –20mA 电流变送器? -放大器论坛 — 放大器- TI E2E 支持论坛

    【常见问题解答】什么是 3 线 4 –20mA 电流变送器? -放大器论坛 — 放大器- TI E2E 支持论坛

    【常见问题解答】什么是 4 线 4 –20mA 电流变送器? -放大器论坛 — 放大器- TI E2E 支持论坛

    为了回答您在标题中的问题、XTR116 不能用于 3 线配置、因为它需要 4 –20mA 电流环路提供电源。  

    XTR200 也不能用于传统的 2 线配置、因为它需要从 4 –20mA 电流环路外部单独的电源引脚。  

    这两款器件专为特定电流环路应用而设计、如数据表中所示。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的阿什利

    市场上仍有产品可在一个设计中处理 4 –20mA 电路的 2 线和 3 线配置。

    请参阅以下来自有效产品的照片:

    在右侧、您可以看到有源(=3 线配置)和无源(=2 线配置)的输出配置。

    借助第三个引脚、此产品能够同时支持 2 线和 3 线应用。

    请看一下图纸 — 我已经用蓝色添加了 3 线配置应该如何工作。

    您对此主题的看法如何?

    感谢您的答复

    Walter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、  

    如果我了解您的问题、您希望使用我们的 XTR 或 DAC 创建与此类似的设计? 是否只需要电流输出 (4 –20mA)?  您的设计中是否还需要电隔离器件?  

    您还能分享有关您提到的在用产品的更多信息吗? 如果有相应的数据表、这将会有所帮助。 您目前在应用中使用此器件吗?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的阿什利

    您将在附件中找到的数据表 SENECA Z109S-1

    我公司专注于测量技术。 我们的产品应适合所有客户的应用。
    我们不想为每个应用案例提供单独的产品、因此我们需要提供多功能解决方案。

     Seneca Z109S-1 适用于 2 线和 3 线应用。

    我已在的功能方框图中添加了其他注释和图纸  DAC161S997 -见上文。 这种方法应该可行、思路是在需要 3 线配置的情况下使用第三个 GND 引脚。 这样、客户就可以根据其特定应用选择连接引脚。

    但只要让我知道你的想法—也许其他人有一些其他有用的提示。

    再次感谢
    祝你度过美好的一天

    Walter

    e2e.ti.com/.../SENECA-Z109S_2D00_1_5F00_4_2D00_20mA 转 4_2D00_EVM 20mA_5F00_Englisch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、  

    感谢您分享您参考的模块的数据表。 关于 DAC161S997 的具体问题、我不确定第三个 GND 引脚是否会导致接地返回路径出现问题、但我已将此主题重新定向到 DAC 团队进行评论。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Walter ,如果我理解正确,系统将支持环路 — 在低电位电压比 COMA ,那么这将不是一个问题。