This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548EVM:最大输出电压/居中波形电压

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548EVM, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637512/opa548evm-maximum-output-voltage-centering-waveform-voltage

器件型号: OPA548EVM
主题中讨论的其他器件: OPA548

尊敬的 TI 支持:

我按照用户指南中的说明将 OPA548EVM 设置为同相模式。 我使用+/–30V 的双电源。 如果我输入的方波为+/–1V ~50kHz、我就可以看到它能够以~2 倍的电压增益在输出上很好地再现。 如果输入波的 p-p 电压增加、输出会跟随变化直到特定点。 如果电压高于~2.5V、则它将进入电源轨、并且波形会失真。 我在 Vref 引脚上启用并馈送了基准电压、从而能够在示波器屏幕上上下移动波形、但它仍在相同的电压下轨。 我的问题是、是否容易调整电路以使输出可以是更高的正电压? 在所需范围方面、+8V 至–3V 应该足以满足我们的需求。 OPA548EVM 是否能够修改以满足该规格?

此外、仔细观察波形、好像当电压通过~3V 时存在干扰。 是否可以通过更换某些电路元件来调整或改善这种情况? 最后一个问题:如果我关闭–30V 电源、则输出的最大值和最小值没有变化、波形基本看起来相同(尽管干扰会移动一位)。 这是预料之中的吗?

我在下面粘贴了几个屏幕截图、以供参考。

此致、

Sean

OPA548EVM_testing.pngOPA548EVM_testing_Vref.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我有几个问题要问您:  

    • 测试中是否驱动了负载?
      • 如果是、它的电阻是多少?  
    • 您是否对 EVM 进行了任何更改?  
    • 您在电路板上的跳线设置是什么?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您的快速响应。 以下是一些答案:

    • 测试中是否驱动了负载? 如果是、它的电阻是多少?  
      • 以无负载的方式运行。 如果有所帮助、我可以添加一个。
      • 最终、基本设置完成后、我需要驱动的负载为~1-2 Ω。
    • 您是否对 EVM 进行了任何更改?  
      • 无更改。 R7= 10k Ω、未安装 RF+、RL、RHCP、Riso 0 Ω。
    • 您在电路板上的跳线设置是什么?  
      • JP1:GND
      • JP2:短接
      • JP3:开路
      • JP4:断开
      • JP5:Vref
      • JP6:AVSS
      • JP7:打开

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sean、  

    感谢您在此处提供的所有详细信息、这有助于我调试可能发生的情况。  

    首先、这不是 OPA548 的预期行为。 从数据表中可以看出、此器件当然能够驱动高电压:

    削波看起来如此非线性、以至于我开始考虑器件的输入/输出限制。 但由于您使用的是+–30V 电源、因此这些限值应相对远离 GND。  

    该器件不会在此电压下发生削波的原因、但我可以打赌降低 VCC 不会导致~2.5V 削波发生变化。 换句话说、我怀疑 VCC 的输入输出限制以外的其他因素是导致这种削波行为的原因。  

    Vref 偏移有一定的道理、这样可以有效地将 IN+电压偏移到器件上。  

    [引述 userid=“695230" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637512/opa548evm-maximum-output-voltage-centering-waveform-voltage

    最后一个问题:如果我关闭–30V 电源、则输出的最大值和最小值没有变化、波形基本看起来相同(尽管干扰会移动一位)。 这是预料之中的吗?

    我在下面粘贴了几个屏幕截图、以供参考。

    [/报价]

    OPA 可以从传导电源轨的输入二极管“自供电“、但这对器件不利。 即使 VEE 关闭、器件也不应保持相同的输出波形。  

    我可以在 EVM 上获取数据以确认输出运行情况。  

    甚至可能 OPA548 在某个时候损坏、进而导致性能异常。  

    不管怎样、我会复制您的设置数据。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sean、  

    如怀疑有问题、请勿在实验室中使用此设置:

    这是 Vref 接地、VCC = 24V、VEE =–24V、输入= +5V 三角波的情况。  

    我的器件在运行期间消耗了 35mA。 如果您还可以在运行期间检查 EVM 的静态电流、那会很好。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的详细分析。 我~该电流及其 Δ V 50mA。 在检查电流时、我注意到直流电源上从 Common 到 GND 的电缆本身没有松动。 我更换电缆,现在的事情似乎是完美的工作!

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sean、  

    这样就可以了、如果您对该器件有任何疑问、请联系我们!

    谢谢、

    Jacob