This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:OP07CP:关于市场故障状态

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1639022/op07-op07cp-regarding-market-malfunction-status

部件号: OP07

请告诉我 OP07CP 的相关信息

【背景】

 我们使用 OP07CP “在输出±15V(热插拔)时连接和断开连接器“。

 最近、这反复导致内部短路(V+和 V-之间的电阻降低)及后续故障。

【查询】

市场上是否有关于此类使用的缺陷、召回或质量问题的报告?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamada:

    您可能正在激活 ESD 保护单元、这可能是您看到故障的根本原因。 该器件具有输入限流电阻器、可实现更高的差分电压、但超出数据表规格可能会导致器件故障。

    有各种电气过载 (EOS) 情况会触发 ESD 单元、例如输入电压大于电源电压(见下文)。

    有关更多 EOS 场景的详细信息、请参阅 运算放大器中的 ESD 单元应用手册。 在没有看到原理图的情况下、很难判断您的电路是否违反了这些情形。 您能否分享您的原理图以供进一步分析?

    此致、
    嘉莉