Other Parts Discussed in Thread: INA237, TIDA-00313
器件型号: INA237
主题中讨论的其他器件: TIDA-00313
您好:
我们有一个使用 TI INA237 的新设计、如下图所示:
-
是否可以检测 RTN 上的电压?
-
VBUS 是否可以连接到 48V、GND 是否可以连接到–48V?
-
是否需要隔离设计?
您能帮我们回顾一下吗? 谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: INA237, TIDA-00313
器件型号: INA237
主题中讨论的其他器件: TIDA-00313
您好:
我们有一个使用 TI INA237 的新设计、如下图所示:
是否可以检测 RTN 上的电压?
VBUS 是否可以连接到 48V、GND 是否可以连接到–48V?
是否需要隔离设计?
您能帮我们回顾一下吗? 谢谢你。

您好:
如果在–48V 上连接 GND、并且总线电压和共模电压为 48V、则 96V 之差。 INA237 只能处理 85V 电压、因此该设置按原样不起作用。 进行调整的一种方法是将 Rsense 置于低侧、并将 RTN 分频至 INA 接地端的 85V 范围内(然后使用分压因子调整相关结果)。 是的、除非 INA 接地为 0V(即与 MCU 相同)、否则此设置中需要隔离。 下面是一个执行类似操作的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-00313。 请注意、您的“直流/直流转换器“显示的是 3.3V、但它需要比 GND 高 3.3V、实际上为–44.7V。
此致、
Mitch
感谢您的答复。 也许我之前没有明确表达我的意图。
首先、这是电压为–48V 的通信电源。
RTN 为 0V、N48V 为–48V、因此它们之间的电压差为 48V。
第二:我想监测 RTN 上的电流、以 N48V 作为参考接地。
因此、检测电阻 (Rsense) 放置在高侧、这与 TIDA-00313 设计不同。 您能否确认我的使用是否正确?
顺便说一下、根据该配置、直流/直流转换器的输入和输出基准都设置为 N48V。
因此、它的输出相对于 N48V 是+3.3V、对吗?
我修改了图表。 也许它能更清楚地传达我的意图。
谢谢你,我期待着你的答复 
您好:
好的、感谢您的澄清、我看到您现在正在做什么。 是的、这是可以做的。 VBUS 将读取的电压为+48V、即使电压相对于系统的其余部分为 0V、也不需要分压器或任何比例因子。 根据您的说明、3.3V 电源也应该正常。
另外、我看到您将 INA237 连接到 ISO 的 2 侧。 这是正确的方法、因为 1 侧没有兼容的逻辑低电平。 我建议从隔离器两侧的 SDA 和 SCL 将 33pF 电容器连接到 GND。
此致、
Mitch