This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290-Q1:寻找可测量高达 250A 电流的电流检测放大器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV401, DRV425, INA290-Q1, INA290, DRV421, DRV411, TMCS1143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635543/ina290-q1-looking-for-the-current-sense-amplifier-which-can-measure-up-to-250a

器件型号: INA290-Q1
主题中讨论的其他器件: INA290DRV421DRV411、DRV401、DRV425 TMCS1143

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找可测量高达 250A 电流的电流感应放大器。

我阅读了下面的 E2E 链接;

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071409/ina290-measure-current-from-0-01a-to-200a

INA290-Q1 能否测量高达 250A 的电流? 如果没有、您能推荐其他器件吗?

器件应具有 AEC-Q100、Vin 高达 30V。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    需要在功率和分流电阻器大小以及较低电流下的误差之间进行权衡。   (如何选择分流电阻器)。  对于较高电流、最大的问题不是放大器、而是使用的 Rshunt 以及功率。

    要使 INA290 测量 250A、您需要一个低于 1mΩ、但额定功率为 60W 的 Rshunt。  这是极端情况、不可行。  可以使用该计算器看到该结果。

    https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    现在、如果我们进入 INA241A5 和 INA290A5 等更大的增益、请注意:INA241A5 和 INA290A4 具有相同的增益。

    我们得到低于 100µΩ μ V、并且在较低的电流下具有大得多的误差。  INA290 需要 38µΩ I ² C、但仍需要 2.4W 的功率。   

    如果需要 38µΩ μ m 并使用表面环绕、您可能需要将 Rshunt 并联放置。  如果这样做、请阅读此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sdaa115/sdaa115.pdf

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    感谢您的大力支持。

    我发现 INA190A5-Q1 的增益为 500V/V 我认为分流电阻器的值会有点高、但仍然非常低、并且具有类似的 额定功率。

    我的理解对吗?

    是否有办法不使用电流检测放大器来测量高达 250A 的电流?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    做出一些假设。 如果您可以、我将一些 Rshunt 并行放置。

    5V 单向 INA190A5。  

    5V Vout 为 250A。  

    5V/500 = 10mV

    10mV = Rshunt *250A  --> Rshunt = 10mV/250A = 40µΩ Ω   

    电源 = 2.5W。

    我们有磁性电流传感器、但通常还有其他设计注意事项。   

    DRV401、DRV411、DRV421 所有必需的磁芯设计。  并非所有器件都是 Q1 版本。

    DRV425 是一款磁场传感器、但有一些机械难题。   https://www.ti.com/lit/an/sloa237/sloa237.pdf  

    TMCS1143(目前处于预发布模式)在室温下的电流高达 125A、您可能会将其加倍、但在额定温度较高时、可能需要更多的两个并联器件。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    感谢您的支持。

    我检查了您链接的文件。

    对于 INA191-Q1、我得到了如下关于不同增益的结果。

    我发现增益较低的器件可以使用高值分流电阻器。 但 250A 的功率上升。->我对吗?

    最后、需要在功率和分流电阻值之间进行权衡。

    客户说过 0.1mΩ/15W 分流电阻器。 因此、我可以使用 INA190A4-Q1 来测量高达 250A 的电流。

    请重新检查。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我发现、增益较低的器件可以使用高值分流电阻器。 但 250A 的功率上升。->我是对吗?[/报价]

    正确。  功率为 I^2*Rshunt。  因此、如上图所示、误差会提高、而代价是电流较低时的精度会提高。

    [引述 userid=“464516" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635543/ina290-q1-looking-for-the-current-sense-amplifier-which-can-measure-up-to-250a/6318832

    客户说过 0.1mΩ/15W 分流电阻器。 因此、我可以使用 INA190A4-Q1 来测量高达 250A 的电流。

    请重新检查。

    [/报价]

    它看起来可以正常工作。  另一个考虑因素是在温度范围内。  确保 Rshunt 能够在过热时工作。

    此致、

    Javier