This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902B:LM2902B 输出电压与低灌电流间的关系

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902B, LM2902, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1639640/lm2902b-lm2902b-output-voltage-vs-low-sink-current

器件型号: LM2902B
主题中讨论的其他器件: LM2902LM2904B

您好、

对于 LM2902、数据表中有输出电压与输出灌电流间的关系的典型特性图(图 6.35)。 您能给我们提供 LM2902B 的类似图吗? 他们是否都会有类似的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyama、

    这是输出电压与输出电流的关系图。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Carrie、您能进一步给我们提供 LM2902 的温度相关曲线吗? 图 6.35 基于 Vcc 变化。  我们的 Vcc = 5V (V (+)- V (-)) 且增益= 1。 您已经为 LM2904B 提供了此图、我希望此图也适用于 LM2902B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyama、

    LM2902 的输出电流与输出电压间的关系没有随温度变化的图、但图 6-37 显示了 LM2902 的 IOUT 与温度间的关系。

    LM2904B 具有与 LM2902B 相同的 IOUT 特性、因此您可以考虑上图对于 LM2902B 也有效。

    此致、
    嘉莉