This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072A:TL072ACDR 不同的标记代码具有不同的输出。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1638991/tl072a-tl072acdr-different-marking-code-have-different-outputs

器件型号: TL072A
主题: TL072 中讨论的其他器件

你(们)好

PCBA 低通测试失败、标记 072AC TI31M OA5RE 正常、072AC TI 39K CJ08 为 NG、

不同的标记代码会产生不同的输出。 这是否与不同的生产日期代码相关?

TL074 AP.jpg

TL0741.png

TL074 stk.pdf.png

TL074 photo.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这可能与指示 TL072 设计变更的产品变更通知相关。 您是否在这些器件随附的包装盒上有每个器件的发货标签? 如果是、您能否提供每种的发货标签?

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    仅保留 NG 标签贴纸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您提供的信息。 我不完全理解您在上面分享的图解。 我看到您使用的是音频精度。 您能告诉我曲线告诉我什么、红线和蓝线是什么吗? 此外、我无法确定是什么使顶部曲线良好、底部曲线不良。 如果您能提供有关这些测量的更多详细信息、它可以为我指出正确的方向。  

    此致、  

    Chris Featherstone