This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA204:PGA 组件选择帮助

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112S14, PGA204, PGA848, PGA848EVM, OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1638252/pga204-pga-component-selection-assistance

部件号: PGA204
主题中讨论的其他器件: PGA8448PGA848EVM、ADS112S14、 OPA4197

尊敬的团队:

我们目前正在开发一种模拟前端设计、其中包括一个可编程增益放大器 (PGA)、一个低通滤波器和一个作为关键元件的模数转换器 (ADC)。 因此、我们请求您在我们的器件选型和整体设计方法方面提供指导和支持。  

PGA 规格:

1.输入连接器接收到的电压保护模拟信号将发送到 PGA。

2. PGA 应该有 2 位增益控制、从而产生 4 个预先确定的增益、符合下述要求。

PGA 必须允许用户通过 FPGA 编程对增益 1、10,100 和 1000 进行编程。

4.增益通过 A0 和 A1 引脚进行设置、通过 FPGA 控制。

5.工作频率:4-12kHz。

6.我们目前已经确定 PGA204 和 PGA848  脱颖而出。 请确认这是否符合我们的要求、或根据需要建议替代方案。

低通滤波器规格:

1.衰减高于 30kHz 的频率的 8 阶巴特沃斯低通滤波器。

模数转换器 规格:

1.16 位采样 ADC、最大运行速度高达 12KHz。 采样频率为 100KHz。

输入规格:

1、输入电压范围:+/- 10V

2、输入阻抗:10MOhm

3.最小混叠自由带宽:8 KHz

4.混叠抑制:–90 dB

5、动态范围:80 dB

6.操作频率:4-12 KHz。

如需更多信息、请告知我们。

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    感谢您在 e2e 上发帖、很抱歉回复出现延迟(在自动分配初始线程时,系统中似乎存在一个错误)。

    我 同意 PGA204 和/或 PGA848 的选择。  

    如果您愿意、我建议使用 PGA848、因为它是新一代器件、因此具有评估模块 PGA848EVM。  

    它不能选择高达 1000、但也可以始终使用具有内部 PGA 的 ADC 添加后置放大器。  
    由于要求仅用两位进行设置、因此三位中的一位必须采用硬接线。

    例如、如果 A0 始终为高电平、则生成的增益为:  

    001 -> 1011 -> 5101 -> 20,111 -> 100。  

    如果您愿意、我可以将此主题重新分配给 ADC 团队以征求他们的建议。  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    我们知道、与 PGA484 相比、PGA204 是一款相对较旧的器件、且资源有限。

    请详细说明如何使用后置放大器级来实现 1000 的总体增益。 此外、我们希望您提出有关具有内部 PGA 的合适 ADC 的建议。

    还请将该线程重新分配给 ADC 团队以获取更多输入。 此外、还请分享您对低通滤波器的评论。

    此致

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    许多具有集成 PGA 的 ADC 器件可与 PGA848 一起用于信号链。

    例如、中间引脚 A1 可以硬接线为 0、从而使 PGA848 的增益为 0.5、1、10 和 20。 ADC 的内部 PGA 可设置为增益 5 或 50、以实现剩余增益 100 和 1000。  

    这是 ADS112S14 数据表的一个片段、它提供 5 和 50 的增益。  

    对于 8 阶巴特沃斯滤波器、我建议使用滤波器设计器工具: webench.ti.com/.../

    我可以使用这个工具来选择这里: e2e.ti.com/.../filter_2D00_design_2D00_report_2D00_46.pdf、它使用 OPA4197、因为这是一款精密放大器、其带宽足够且价格合理。  

    我会将问题转移给 ADC 团队以确认我对 ADS112S14 的建议。  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    ADS112S14 将支持所需的增益 1 或 10、但当 PGA 增益设置为 1 时、它不支持+/–10V 输入。  您需要在 PGA 输出和 ADC 输入之间添加衰减以及电平转换、以支持+/–10V。  

    ADS112S14 输入范围为 0V 至 VREF;并且可以使用 ADS112S14 2.5V 基准和 3 个电阻器来完成调节。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用