This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS67524-Q1:说明了 TAS676224 的直流负载诊断中 LDG 斜坡和稳定时间的行为

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6754-Q1, TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1638146/tas67524-q1-explanation-of-the-behavior-of-the-ldg-ramp-and-settling-time-in-the-dc-load-diagnosis-of-the-tas67624

器件型号: TAS67524-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAS677624-Q1TAS6754-Q1、TAS6584-Q1

我对 TAS67 的音频接口配置有一些疑问 6. 24.
(它不是 TAS67524。)

我有关于 TAS67624 的 LDG RAMP 和稳定时间寄存器设置的问题。
- DC_LDG_TIME_CTRL 寄存器(地址= 0xB2)
   位 7-6 LDG RAMP SL OL
   Bit5-4 LDG 稳定 SL OL

  1. LDG RAMP 和稳定时间设置是否与直流诊断波形长度成比例关系?
    更改这些设置并没有导致斜坡或稳定时间发生明显变化、但观察到了 SL/OL 诊断波形长度发生变化。
    (LDG 斜坡 S2PG 设置与实际波形成正比。)
  2. LDG RAMP 和稳定时间设置分别如何反映在斜坡和稳定间隔中?
    根据测量结果、未观察到设定值与实际时间之间的明确比例关系。
    (LDG 斜坡 S2PG 设置相同。)

    image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    由于有关 TAS677624-Q1 的信息受保密协议限制、因此请将其移至内部论坛以进行详细讨论。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo 先生:

    我很抱歉发布此内容。

    内部论坛是否可在 TI 网站上找到?
     或者、最好通过提供数据表的公司联系人向 TI 咨询?

    -这个帖子应该被删除? 我不知道如何删除它自己,所以请删除它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    内部主题只能由 TI 员工打开、请联系您的 FAE 或其他联系人员以打开内部 E2E 主题。

    我将处理这一主题、无需担心这一点。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    同时、让我进行一些基准测试、然后回到您的新帖子。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo 先生:

    我知道这次不需要请求打开内部线程。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    对于当前状态、是的、但我只能分享有限的信息、如果您有 furthur 问题(即非一般性问题)、我们需要将其移至内部论坛。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    测试需要更长时间、我们将在一周内为您提供反馈。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    我已经对我们的 EVM 进行了测试、  

    LDG RAMP 和稳定时间设置是否与直流诊断波形长度成比例关系?

    我已经看到 SL/OL 的斜坡时间和稳定时间发生了很大变化。 从示波器的屏幕截图中可以明显看出、斜坡/稳定时间会随着寄存器值的更改而变化。 直流诊断时间也会变化。

    请在以下文档中查看斜坡时间和稳定时间的定义。

    e2e.ti.com/.../TAS6584_2D00_Q1-DC-and-AC-Load-Diagnostics.pdf

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、


    感谢您的确认。

    关于“表 2-2 中列出的“LDG_RAMP2<7:6>“的斜升时间。 “SL and OL Detection“的计时“。在您共享的材料中、它与 TAS676224 中观察到的波形持续时间变化相匹配。

    但是、这些值与我手头的 TAS6754/TAS676224 数据表中的值不匹配。

    数据表中列出的值如下:
    DC LDG Ctrl 3 寄存器(地址= 0xB2)_LDG RAMP 2_BIT 7-6
    (1) TAS6754   00:15ms、01:30ms、10:10ms、11:20ms
    (2) TAS676224 00:15ms、01:30ms、10:10ms、11:20ms
    (3) TAS6584  00:10ms、01: 5ms、10:20ms、11:15ms

    TAS676224 的值与文档中的值不匹配。 哪一个适用于 TAS67624?

    参考资料:

    • TAS6754-Q1 初步数据表 V2 (SLOSE88–2023 年 11 月、NDA)
    • TAS677624-Q1 数据表初稿 (SLOSEF1–2026 年 2 月、NDA)
    • TAS6584-Q1 直流和交流负载诊断文档


    此致、

    Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    我共享的文件用于 TAS6584-Q1、这是一个与 TAS677624-Q1 不同的器件、但内部逻辑是相同的。 该值可能在各器件之间不一致、但工作原理是。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我想询问直流诊断波形的变化、具体取决于 TAS676224 DC_LDG_TIME_CTRL 寄存器(地址= 0xB2)[复位= 0x00]的设置。

    当我检查它,我获得了以下结果。

    • 当 LDG RAMP_/稳定 SL OL 设置值小时、直流诊断波形的长度较长。
    • 当 LDG RAMP_/稳定 S2PG 设置值较大时、直流诊断波形的长度也较长。

    上述结果是否正确? 尤其是关于 SL OL 设置。

    对于 SL OL 和 S2PG、波形长度随着设置值的增大而变长是正确的吗?  

    您是否在您的环境中获得相同的结果?

    我使用 EVM 检查了直流诊断波形的长度有何变化、如下所述。

    1. 位 7-6:LDG RAMP SL OL
    • 当为 10 (10ms) 时、波形最长。
    • 当它为 01 (30ms) 时、波形最短。
    1. Bit5-4:LDG 稳定 SL OL
    • 当为 01 (5ms) 时、波形最长。
    • 当为 10 (20ms) 时、波形最短。
    1. Bit3-2:LDG RAMP S2PG
    • 当为 11 (15ms) 时、波形最长。
    • 当它为 01 (2.5ms) 时、波形最短。
    1. BIT1-0:LDG 稳定 S2PG
    • 当为 11 (30ms) 时、波形最长。
    • 当它为 01 (5ms) 时、波形最短。

    此致、
    Ueyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    感谢您的回答!  

    直流诊断波形的长度较长。

    您能否定义“long"?“? 典型的直流诊断时间为 155ms、我测量了直流诊断时间(SL/OL 器件)、并且它们保持大致相同。

    对于 SL OL 和 S2PG、波形长度是否随着设定值的增大而变长?  [/报价]

    是的、这是预期行为。 如果斜坡和稳定时间都比默认值增加、直流诊断时间将更长。

    [报价 userid=“646076" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1638146/tas67524-q1-explanation-of-the-behavior-of-the-ldg-ramp-and-settling-time-in-the-dc-load-diagnosis-of-the-tas67624/6323760
    1. 位 7-6:LDG RAMP SL OL
    • 当为 10 (10ms) 时、波形最长。
    • 当它为 01 (30ms) 时、波形最短。
    1. Bit5-4:LDG 稳定 SL OL
    • 当为 01 (5ms) 时、波形最长。
    • 当为 10 (20ms) 时、波形最短。
    1. Bit3-2:LDG RAMP S2PG
    • 当为 11 (15ms) 时、波形最长。
    • 当它为 01 (2.5ms) 时、波形最短。
    1. BIT1-0:LDG 稳定 S2PG
    • 当为 11 (30ms) 时、波形最长。
    • 当它为 01 (5ms) 时、波形最短。
    [/报价]

    您能说明一下“波形最长“的含义吗? 您是否具有包含详细测试数据的相关波形和测试结果?

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我对 LDG RAMP/SETTLING S2PG 设置没有任何疑问。
    我对 LDG RAMP/SETTLING SL OL 设置有疑问。
    W 进行检查后发现、当 LDG RAMP_/Settling SL OL 设置的值较大时、波形持续时间变得更短。

    您能定义“long"吗“吗? 典型的直流诊断时间为 155ms、我测量了直流诊断时间(SL/OL 器件)、并且它们保持大致相同。

    我更改了 DC_LDG_TIME_CTRL 寄存器(地址= 0xB2)[复位= 0x00]的设置值、并检查了直流诊断波形的变化情况。

    直流诊断波形有两个峰值。

    • 第二个峰值根据 LDG RAMP_/稳定 SL OL 设置值而变化。
    • 第一个峰值根据 LDG RAMP_/稳定 S2PG 设置值而变化。

    通过更改设置值、我调查了哪些设置值使每个峰值持续时间更长或更短。

    您能说明“波形最长“是什么意思吗? 您是否具有包含详细测试数据的相关波形和测试结果?

    例如、对于位 7-6:LDG RAMP SL OL、我将值设置为 00、01、10 和 11、这表示其中的波形长度最长的设置。

    此致、

    Ueyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    是的、如果更改斜坡/稳定时间、直流诊断时间也会随之变化、这是正常情况。  

    TAS677624-Q1 的数据表仍然是草稿版本、因此可能会进行修订、因此我们的团队仍在努力开发这款器件。

    此致、

    Leo