This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:12MHz 周围的 EM 辐射

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1640603/tas2563-em-emission-around-12mhz

器件型号: TAS2563

TI 团队大家好、

我想问一下 TAS2563 芯片产生的 EM 发射。 目前、只要智能放大器正常工作、就可以在芯片周围测量 12.xMHz 的发射。 我们的原型设计 (PCB) 和 TAS2563 EVM 中都检测到了这种情况。  

是否有办法通过更改某些寄存器值或更改芯片周围的元件设计来减少辐射?
image.jpg
BR、
Steve Darmadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    TAS2563 D 类配置中具有展频功能、但默认情况下会启用该功能。 您仍可以仔细检查其是否已启用;控制寄存器名称是 AMP_SS、位于簿 0 页寄存器 0x04 位 2 中。

    您也可以检查 CLASSD_SYNC 功能在这种情况下是否有帮助、位于 Book 0 Page 0 寄存器 0x06 第 6 位。

    除此之外、可能的权变措施是在放大器的输出端添加铁氧体磁珠或 LC 滤波器。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师