This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:OPA140 的 EMIRR

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1641502/opa140-emirr-of-opa140

部件号: OPA140
主题中讨论的其他器件: OPA2140

你好。 OPAx140 的数据表介绍了有关 EMI 抑制的相关信息、但数据表中提供的图 7-6 OPA2140 EMIRR 描述了双通道 OPA2140 EMI 抑制信息。 单通道 OPA140(例如 OPA140AIDBVR、SOT235 封装)是否也有 EMI 抑制特性? 期待您的回答。 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:

    对于两个通道、OPA140 和 OPA2140 在 IN+上具有相同的输入架构。 因此、OPA2140 EMIRR 结果也可应用于 OPA140 EMIRR 结果。 有关该主题的更多信息、请参阅 运算放大器的 EMIRR 应用手册

    此致、
    嘉莉