This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:在采用高阻抗交流分压器的 LM258 差分放大器中产生电压衰减的原因和缓解方法

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1640411/lm258-cause-and-mitigation-of-voltage-attenuation-in-an-lm258-differential-amplifier-following-a-high-impedance-ac-voltage-divider

零件号: LM258

使用由 200 k 和 820 组成的分压器降低 200V 交流电源后、
820 电阻器两端的电压通过 LM258 馈入差分放大器电路。 但是、输出电压低于预期(约为 0.96×理想值)。
差分放大器电路中的所有四个电阻器都是 10k Ω
当差分放大器电路断开连接时、分压电压与理想值匹配、因此假定压降是由差分放大器的影响引起的。
我们观察到增加差分放大器中的电阻值(高于 10k)可减小压降。 请说明这种电压降低的原因、并建议其他可能的对策。

image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-san:

    您可能会看到此错误的原因有多种。 输入偏置电流和 VOS 是误差源以及电阻器失配。 您是否知道 10k 电阻器的容差? 为了优化差分放大器中的 CMRR、我建议使用分立式匹配电阻器、如 RES21。 有关如何优化差分放大器的更多信息、请参阅 此处的相关应用手册。 您能告诉我电源的输入信号频率是多少吗?

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的 10kΩ 电阻器的容差为 1%。
    输入电压频率为 60Hz。
    我认为电压误差不是增益误差导致的、而是因为分压器后的电压已经降低。
    连接运算放大器后、分压器后的电压会降低、该降低值与在运算放大器输出端观察到的误差非常接近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-san:

    可能是输入电阻正在加载信号、这导致了您看到的误差。 增大分压器网络值有助于更大限度地减小此误差、但可能会导致不稳定。 如果您将电阻网络增加到 100kohms、我建议在 R121 和 R122 旁边添加补偿电容器封装(请参阅下面的)。

    这些电容器不必组装、但应添加空间、以在出现稳定性问题时提供帮助。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉