Other Parts Discussed in Thread: LM258
零件号: LM258
使用由 200 k 和 820 组成的分压器降低 200V 交流电源后、
820 电阻器两端的电压通过 LM258 馈入差分放大器电路。 但是、输出电压低于预期(约为 0.96×理想值)。
差分放大器电路中的所有四个电阻器都是 10k Ω
当差分放大器电路断开连接时、分压电压与理想值匹配、因此假定压降是由差分放大器的影响引起的。
我们观察到增加差分放大器中的电阻值(高于 10k)可减小压降。 请说明这种电压降低的原因、并建议其他可能的对策。