This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412QML:在金属板上使用导电环氧树脂粘合 LF412 MD8 芯片

Guru**** 2924810 points

Other Parts Discussed in Thread: LF412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1641255/lf412qml-glue-lf412-md8-die-using-a-conductive-epoxy-on-a-metal-sheet

器件型号: LF412QML
主题中讨论的其他器件: LF412

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

客户询问他们是否可以在金属板上使用导电环氧树脂粘合 LF412 MD8。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我们通常不建议使用 导电环氧树脂、 尤其是将其连接到金属板时。 下表比较了使用非导电环氧树脂和导电环氧树脂的情况。 使用非导电环氧树脂和覆晶键合方法的风险通常较低。

    功能
    非导电环氧树脂
    导电环氧树脂
    主要用途
    机械/热
    电气和机械
    电气隔离
    是的
    短路风险
    驱动至低电平
    非常高
    可靠性
    高电平
    降低
    处理复杂度
    降低
    大约 50%
    绑定方法
    倒装芯片
    直接连接(罕见)

    最终、 用户可自行决定 LF412 的实施。  我们建议在您的特定应用中进行全面的测试和验证。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、


    感谢您的及时答复。 接线柱中的“金属板“旨在用作运算放大器的金焊盘。 在通话过程中、我对不了解我的想法负有全部责任。 在任何情况下、焊盘都是厚膜混合布局的一部分。 展望未来、验证 LF412 性能是我们流程的下一步。

    Tom C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的澄清!  可以使用导电环氧树脂、但 如果涂抹不当、这种方法通常会带来更大的腐蚀和短路风险。 您还可以使用倒装芯片连接方法。 这个决策实际上取决于许多应用因素以及可用资源。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Carrie。   

    让我重新定义我的原始问题。  我们将把芯片安装到我们用导电环氧树脂混合的厚膜上的金垫上。  我们可以将此焊盘接地、连接到正电源轨或负电源轨。 以下哪一项是首选?

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    对于这种情况、我会将焊盘接地或连接到负电源。  运算放大器是采用双电源还是单电源配置? 如果采用单电源供电、我建议将其接地、但如果采用双电源配置、则将其连接到 V-。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Carrie。  我们采用双电源。  那么、我们将焊盘连接到 V-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    听起来不错! 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Carrie。

    好极了。

    Tom