This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:高电压电流检测放大器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425, DRV421, DRV411, DRV401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642054/ina250-high-voltage-current-sense-amplifier

器件型号: INA250
主题中讨论的其他器件: DRV421DRV411、TMCS2100、 DRV401、DRV425

您好:

您是否有任何可以检测+/- 2500Vp 交流信号的电流检测放大器?

我正在寻找与下面所示函数相似的功能。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

    2500V 但电流电平是多少?  频率是多少?  要求的准确度是多少?  为什么不使用电流互感器、您还需要直流电?

    我认为可以使用磁电流检测、但这取决于放大器和所需的隔离。  DRV401、DRV411、DRV421 但用户需进行磁性设计、然后使用 DRV425 连接汇流条。  TMCS2100 是另一种选择、但这需要电流和载流导体的尺寸来验证它是一种选择、您还需要设计这种选择所需的隔离。

    此致、

    Javier