This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3470REBEVM:THS3470REBEVM 增益重新配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3470REBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1641542/ths3470rebevm-ths3470rebevm-gain-re-configuration

器件型号: THS3470REBEVM

您好、

是否可以使用 2000 Ω 反馈电阻器和 105 Ω 增益电阻器将电路板配置为进行 20 倍放大(而不是默认的 5 倍放大)?  在 USER MANUEL(THS3470REBEVM 原理图)中、两个 4200 欧姆电阻 器(并联)用作反馈电阻器、我们打算保留该电阻器、但将增益电阻器更改为 105 Ω(1%、0.1W、0603)。  我们还打算将其用作同相电压放大器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以这种方式更改 EVM 有助于将增益更改为 20V/V  

    谢谢、

    Evan