Other Parts Discussed in Thread: THS3470REBEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: THS3470REBEVM
您好、
是否可以使用 2000 Ω 反馈电阻器和 105 Ω 增益电阻器将电路板配置为进行 20 倍放大(而不是默认的 5 倍放大)? 在 USER MANUEL(THS3470REBEVM 原理图)中、两个 4200 欧姆电阻 器(并联)用作反馈电阻器、我们打算保留该电阻器、但将增益电阻器更改为 105 Ω(1%、0.1W、0603)。 我们还打算将其用作同相电压放大器。
谢谢