This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA187-Q1:基准引脚电流要求是什么?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1641627/ina187-q1-what-are-the-reference-pin-current-requirements

器件型号: INA187-Q1

我无法在数据表中看到内部电阻网络的任何值、也看不到 REF 引脚的预期电流源要求。

在本例中、我们将使用具有 2.5V 基准电压的 5V Vs 电源。
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、  

    我们器件的内部电阻值根据增益配置而变化、但通常可以看到的最小值约为数百 kΩ、因此驱动需求约为几微安至 10 微安。 我们通常建议在数据表中使用缓冲器方案、因为使用类似的数百 kΩ 方法的分频器可能会对器件内部的匹配网络产生严重影响。 有关更多信息、请参阅此文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我怀疑了很多,但想确认这一点。

    我们有一个低阻抗源、但希望添加一个 RC 网络、当然、REF 输入电流的串联电阻会导致失调电压误差。

    我现在已经确认我们的错误足够小、不会导致问题。