This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:INA303 IC 出现不可预测的行为:透明模式下的锁存、输出不一致和恢复故障

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642645/ina303-ina303-ic-exhibiting-unpredictable-behavior-latching-output-inconsistency-and-recovery-failure-in-transparent-mode

器件型号: INA303

在我们的设计中、INA303 IC 会出现不一致和不可预测的行为。 根据数据表规格、器件在正常运行条件下的行为不符合预期。

重要观察结果包括故障条件后在透明模式下无法自动恢复、即使在下电上电后有时仍持续存在的意外锁存行为、以及输出信号的不规则性。 在几种情况下、输出要么不出现、要么与使用配置的阈值和基准方程计算出的预期值相差很大。

这些问题是间歇性的、很难持续重现、这使调试变得具有挑战性。 因此、系统的可靠性受到影响、我们需要技术援助来确定根本原因并验证我们的实施。

如果可能的话,我们想用 1:1 来表示,如果可能的话,请告诉我 1:1 会话的日期和时间  

谢谢。

e69850d4-6a31-449e-8b7a-4513d439ef80.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirza、

    最大容性负载(无电阻器)为 500pF:

    因此、负载电容器 (C3) 太大、可能导致振荡。 尝试删除它、看看问题是否消失。

    此致、

    Mitch