This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:直流/直流转换器确认

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643151/ina228-dc-dc-confirm

器件型号: INA228

你(们)好

我需要读取待机电流、并且想知道在给定设计的情况下、INA228 可以读取的最小电流是多少。 谢谢  

 

ina.jpg

 

输出电流最大值 2A

2A.jpg

输出电流最大 11A

11A.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    您可以读取的最低电压取决于几个因素、包括电阻器容差、校准电平和可接受的误差。 幸运的是、我们有一个工具、您可以使用它来查看基于您的系统参数的估算误差:

    https://www.ti.com/tool/download/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    请注意、使用 INA228 测量非常小的电流时、IN+和 IN-之间需要一个小电容(约 1nF 至 10nF)、放置在非常靠近器件的位置。

    此外、为了更大限度地提高分辨率并帮助降低噪声、您需要根据您的时序要求使用尽可能长的转换时间和求平均值。

    此致、

    Mitch