This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA351A:INA351 的输出问题

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: INA351A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1641622/ina351a-the-output-issue-for-ina351

器件型号: INA351A

您好、

请帮助查看我们的 INA351ABSIRUGR 原理图、输出约为 2 * Vs、我们需要的是 G=10V/V、我们不知道原理图的误差、请仔细查看、谢谢。

Vs 和 Vout 的波形如下:

d64ca7d23580444d12950e69bc2d8a0b.jpg

37a73ac9aee4df3d31d6c6eb797f644c.jpg

ef010c8a6fd93fc7029c4b698726b807.jpg

c49d3df01a071a4fd3116a464401513f.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    我有几个问题:

    • 输入 INA351A 的输入信号是 Vs 吗?
      • 共模输入电压是多少?  
    • 在示波器屏幕截图中、 黄色信号表示什么、蓝色信号表示什么?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的机械手:

    黄色 LIN 是输入、蓝线是输出;

    输入信号 振幅为 250mV、共模信号为 125mV;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我想我可能知道问题是什么。 我认为问题在于超出了输入共模与输出电压的边界。

    我将这些值代入 了模拟工程师计算器的 Vcm 与 Vout。 如下所示、共模电压为 125mV 时、您不在输出的工作边界范围内。  

    当然、有一些方法可以解决这个问题。 在下图中、我更改了电源轨和 Vref 以进行调整、从而使 INA 能够以更大的输出电压摆幅运行。  

    或者、如果可能、您可以将输入共模范围增大。 即使共模电压为 1V、输出也 可能摆动到接近轨到轨。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roboert、

    我们将 共模增加到 1V、输出为 Vref + 1V、 共模电压不会 减去、因此请提前告知如何解决该问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    Robert 目前不在办公室、因此我将支持该线程、直到他返回为止。 输入是单端且 IN 接地、还是输入差分? 您能否提供在下面的 IN+(蓝色)和 IN-(红色)上看到的输入信号?

    能否就您看到的问题提供更多解释? 我无法理解、因此、您是否能够分享 随更改而在输出上看到的内容的示波器快照?

    此致、

    Taylor Allan