This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:LM25180 反激式转换器输出电压问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5180-Q1, LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642643/lm25180-q1-lm25180-flyback-convertor-output-voltage-issue

器件型号: LM25180-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5180-Q1LM25180、LM5180

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roshini、

    您的设计对输出负载有何要求? 乍一看、我发现您已经解决了类似的问题、即变压器极性、远离变压器的初级齐纳钳位。 我认为变压器极性是产生意外输出电压的主要原因。 其余原理图看起来 不错、希望您在设计中使用 Excel 设计计算器。

    布局方面的一些观察结果为:

    1. 避免使用过孔连接 RFB 电阻器。
    2. 我看到您共享的布局中的 VIN(引脚 3)未连接、请告诉我它是如何连接的。

    您能分享 Excel 设计计算器吗? 链接: LM25180DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    此外、请分享 SW 节点波形以进行进一步注释。

    谢谢、

    Hareesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish Babu、

    我们已经将 Vin 直接连接到 EN 引脚。 我们想了解为什么在交换次级侧绕组时观察到 3.5V 的输出电压。 但是、当它以正确的方向连接时、我们只能得到 1.5V

    您能否帮助我们了解在哪些情况下可能发生此问题、并为解决此问题提供可能的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交换变压器极性时、反激式拓扑用作具有耦合电感器的正激式转换器而不是变压器 、随着负载增加、该电压必须进一步下降、因为 由于耦合电感器结构的原因、在同一周期传输的能量将较少。

    在正确的方向上、输出电压降低的可能原因可能是 RFB 值不正确、您可以使用设计计算器来获取该值。 从您分享的原理图中、如果 RFB 值正确、您应该具有合适的输出电压。 通过变压器次级连接检查所有 4 秒的针脚是否都已正确连接、因为您使用了导线。

    您在每个负载下都看到这个 1.5V 吗? 您能分享设计计算器和 SW 节点波形吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有使用电流电路的设计计算器。 我们参考了 Power WEBENCH Designer 参考电路并相应地设计了 PCB。 但是、我们目前面临反激式部分中的问题。

    除了现有问题外、您能否为我们的下一个设计提供建议的原理图? 我们的要求是:

    • 输入电压:12V/24V

    • 输出电压:5V

    还请提供:

    • 反激式转换器的设计注意事项

    • 变压器选择指南

    • 缓冲器和钳位建议

    • 改善 EMI 和热性能的 PCB 布局指南

    • TI 的建议参考设计或修改、可直接采用、以实现可靠运行

    此外、请共享推荐电路的 TINA 仿真文件、以便我们可以在制造 PCB 之前执行更好的验证。

    我们计划在即将进行的项目设计中使用这种方法、并希望尽可能严格遵循 TI 建议的做法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 部分  8.2.2.2 详细设计过程 从数据表中查找设计示例和 S 第 10.1 节“布局指南“ 。 链接: LM25180-Q1 具有 65V、1.5A 集成 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式 DC/DC 转换器数据表(修订版 A)

    有关建议的原理图、请参阅设计计算器。 链接: LM25180DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    有关仿真文件、请参阅 LM5180-Q1 产品页面的设计和开发部分; LM5180-Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。

    请注意、您可以对 LM25180 使用 LM5180 仿真模型、唯一的区别是输入和 SW 节点的最大电压额定值。

    我们没有适合您所需条件的参考设计、但您可以参考适合您设计的数据表和设计计算器。 您可以分享设计原理图和布局以进行审核。

    您每次加载时都看到 1.5V 电压吗? 您能否分享设计计算器和 SW 节点波形。

    要检查 1.5V 输出问题、请分享请求的详细信息。

    谢谢。