Other Parts Discussed in Thread: OPA2991
器件型号: OPA2991
我们正在使用 OPA2991IDR 设计 6 通道有源模拟输出板。
应用摘要:
-
OPA2991IDR 的电源:12V 单电源
-
DAC 输入信号:0V 至 2.5V
-
运算放大器配置:同相增益级
-
增益:4 倍
-
RG:10k Ω、0.1%
-
RF:30 千欧、0.1%
-
输出范围:0V 至 10V
-
输出负载:LED 驱动器调光输入、通常为高阻抗
-
最大预期输出电流:每通道 30mA
-
串联输出电阻:15 欧姆放置在反馈环路外
-
反馈是在 15 欧姆输出电阻器之前获取的
-
ADC 读回在端子侧的 15 Ω 电阻器之后进行
-
输出保护:12V 关断电压低泄漏 TVS 至 GND
-
输出连接器可能现场具有电缆电容
我们将为以下器件添加可选封装:
-
30 千欧反馈电阻器上的 CF
-
COUT 从输出端子侧到 GND、在 15 Ω 隔离电阻器之后
问题:
-
15 欧姆是否是适用于此用例的输出隔离电阻器?
-
默认情况下是否应该组装整个 RF 的 CF? 如果是、TI 建议您重视什么?
-
默认情况下、是否应该不填充端子侧的 Cout、或者是否推荐使用小型电容器来降低 EMI 或噪声?
-
当输出用作 0V 至 10V 的慢速调光信号时、电缆电容是否有任何问题?
-
针对该输出级的 OPA2991IDR 有任何布局建议?
如果需要、我可以共享原理图片段。
此致、
Vishnu