This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:与 TMS28379D 和 BOOSTXL-3PHGANINV 三相逆变器板相关的技术问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643405/boostxl-3phganinv-technical-issue-regarding-tms28379d-and-boostxl-3phganinv-three-phase-inverter-board

器件型号: BOOSTXL-3PHGANINV

我在 TMS28379D 平台上实现了 SVPWM 算法。 PWM4~6 通常可以输出三对互补 PWM 信号。
控制器连接到 BOOSTXL-3PHGANINV 具有 48V 直流输入的三相 GaN 逆变器板。
但是、不能使用示波器在三相输出端子 VA、VB 和 VC 上测量交流开关波形。
万用表测量结果显示、VA、VB 和 VC 相对于接地的直流电压仅为大约 2VDC。
我想排除此问题的可能根本原因。

af87f582c71d6890bc731f13af4359ab.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请尝试在以下位置测量信号电平。 如果任何一个保持高电平、PWM 使能和 OC 限制信号将关闭 PWM 缓冲器。 此外、请检查 PWM 输入、以验证 PWM 信号是否由微控制器提供。

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们在测试中确认、 OC 限制信号确实很高。 我们应该如何解决此问题? 移除电阻器 R79 是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    移除 R79 也可以、但它也会禁用 GaN 开关的过流保护功能。 如果您想尝试跟踪过流跳闸源、我建议通过电路跟踪过流信号:

    您还可以检查过流阈值电平设置:

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    Levi DV