This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:针对 DC LDG Ctrl 3 寄存器 0xB2、LDG RAMP 2/Setting 2 的正确位到时间映射

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642076/tas6684-q1-correct-bit-to-time-mapping-for-dc-ldg-ctrl-3-register-0xb2-ldg-ramp-2-settling-2-for-sl-ol

器件型号: TAS6684-Q1

尊敬的团队:

我使用 TAS6684EVM 检查 TAS6684-Q1 的直流负载诊断功能。

我想确认 TAS6684-Q1 数据表中的以下字段的正确位到时间映射。

DC LDG Ctrl 3 寄存器、地址= 0xB2
-位 7-6:LDG RAMP 2 (SL/OL)
-位 5-4:LDG 稳定 2 (SL/OL)

根据数据表、为每个位设置定义了斜坡时间和稳定时间。
但是、当我检查 EVM 上的实际直流诊断波形时、根据数据表、某些应具有更长斜坡/稳定时间的设置似乎会导致波形持续时间缩短。  

我随附了测量的波形以供参考。  
image.png

根据我的测量结果、我认为正确的映射可能如下所示。

位 7-6:LDG RAMP 2 (SL/OL)

位 7-6 斜坡时间
00 15ms
01. 10ms
10. 30mS
11. 20ms


位 5-4:LDG 稳定 2 (SL/OL)

位 5-4 斜坡时间
00 10ms
01. 20ms
10. 5 毫秒
11. 15ms

我的问题是:

  1. 对于 TAS6684-Q1、上述位设置与时间之间的对应关系是否正确?
  2. 如果错误、您能否为 DC LDG Ctrl 3 寄存器(地址= 0xB2)中的以下条目提供正确的对应表?
    -位 7-6:LDG RAMP 2 (SL/OL)
    -位 5-4:LDG 稳定 2 (SL/OL)

  3. 如果数据表规格与实际硬件波形不同、请告诉我数据表中是否存在错误、或者是否有任何有关规格的具体说明。

此致、
Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    由于公共假期,我们的专家将在返回时与您联系。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    您能否放大 SL/OL 波形、直接使用光标测量斜坡时间和稳定时间? 可能是更好的表示形式。  

    我目前已与我们的内部团队联系以确认设置、一旦我有确认的答案、我将会回复您。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    感谢您发送编修。

    我明白了。 我将按照您建议的方法测量斜坡时间和稳定时间。

    此致、

    Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    请在获得测量结果后将其发布。

    此致、

    Leo